This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:故障模式

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190004/tpd1e10b06-failure-mode

器件型号:TPD1E10B06

你(们)好

让我向您询问有关 TPD1E10B06的"故障模式"的问题。

我在另一天向您提出了同样的问题、然后我得到了以下答案。

TVS0500:故障模式-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

 "这可能是短路或开路故障。 如果应力略高于 绝对最大额定值、它们也会降低。"

 

虽然答案是"可以是短的或开放的"、但我对答案不是很了解。

由于器件可能连接到"电力线"、因此在这种情况下、"短路"条件并不是很好的。

在这种情况下(电力线已连接)、器件的故障条件必须为"开路"、我想...  

我想再次询问您对此的想法。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    我无法确定任何特定类型的器件故障。 事实上 、电力线上的 TVS 二极管发生短路故障并不是一种理想情况。 防止这种情况的一种方法是 在  TVS 器件之前在电源线上包含保险丝。  

    如果 TVS 二极管在一段时间内传导电流、则发生短路故障的二极管也会变为开路。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian-San、

    非常感谢您的回答!

    我很喜欢、但下面请让我向您询问更多详细信息。

    我是否可以假设发生短路和开路的概率大致相同?

    或者、您是否认为大多数是开放的、很少有是短模式?

    (基本上是开路模式、在极少数情况下可能是短路模式...)

    感谢您的善意支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian-san、

    >>发生短路故障的 TVS 二极管如果在一段时间内传导电流,也会打开。  

    您是否有数据表明从短接状态变为开路模式的时间有多长?

    几毫秒? 还是几秒钟??

    谢谢!

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi San、您好、

    根据我的经验 、TVS 二极管往往故障短路更频繁、但不应假设这是最常见的故障模式。  

    对于短路故障二极管断开所需的时间、我无法预测这需要多长时间、因为它取决于通过 TVS 的电流量、输入端的阻抗、 和二极管的热阻。 TVS 二极管旨在传导瞬态事件(nS -us 范围)、因此二极管持续传导电流(甚至几毫秒)产生的热量可能会导致开路故障。  

    此致、

    Sebastian