This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:驱动程序的数据表问题

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190397/max3232-datasheet-question-for-driver

器件型号:MAX3232

大家好、对 MAX3232数据表有疑问。 如果 VCC 设置为3.3V、那么驱动器的电气特性通常是什么? 当 VCC = 3.3V 时、VOH 和 VOL 电压是多少? 我提出这一要求的原因是、根据第6.6节"电气特性-驱动器"、VOH 和 VOL 似乎表示为5至5.4V。请 在信息可用时尽快通知我。  谢谢你。

此致、

维拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viraj:

    它  通常在整个电源电压范围内为+/-5.4V (分别用于 VOH 和 VOL)。

    该器件具有一个内部电荷泵来生成输出信号(通常为+/- 5.4V)

    使用的电源电压将决定外部电容值(对于引脚、V+、V-、C1+、C1-、 C2+、C2-)电容器放置显示在数据表第11页的图9-1中、电容值表显示在数据表第12页的表9-1中。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson