This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:SigCon Architect 不支持#39;t LOAD 配置

Guru**** 2513115 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188628/ds280mb810-sigcon-architect-doesn-t-load-configuration

器件型号:DS280MB810

尊敬的 TI 团队:

我已在 Windows 10笔记本电脑上安装 SigCon Architect 2和3。 我还为 DS280MB810安装了 SigCon Architect Updater。 启动 SigCon Architect 2应用程序时、将显示以下窗口:

之后显示以下浏览窗口:

然后、我不知道它在寻找什么文件、即使我这么做、我也不知道在哪里找到它。 在我选择了所示的 DS280MB810.lvlibp 文件后、会显示以下对话框作为响应:

它显然是不正确的文件。 然后、我单击"确定"、返回到浏览窗口、单击"取消"、然后立即单击上面第一个窗口中的"全部忽略"。 这样、我将看到以下最后一个令人沮丧的窗口:

  

当我单击"OK"时、我会看到旁边显示的 SigCon Architect 窗口、基本上不提供任何功能。

我们可以继续在此论坛上调试我的问题、也可以通过 mark.patton@newwavedv.com 向我发送电子邮件 、我们可以通过电子邮件或缩放进行调试。 请告诉我。

提前感谢您的帮助。

此致、

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您提供有关问题的详细信息。   DS280MB810 SigCon Architect 配置文件使用 SigCon Architect 2、因此我们可以专注于版本2。

    Sigcon Architect 下载页面上、v2有两个下载。  一个附带嵌入式 LabVIEW 运行时引擎(wRTE)、另一个不附带。  您安装了哪个版本?  如果您安装的版本没有运行时引擎、能否尝试使用运行时引擎(wRTE)安装版本、并查看其行为是否有所不同?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    是的、我安装了具有运行时引擎(wRTE)的版本。 下载了 snlc055e.zip。

    此致、

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的澄清。   这似乎是一个不同寻常的问题、我以前从未观察过。

    我有几个基本的想法。

    1) 1)是否可以尝试卸载和重新安装?

    2) 2)我不记得安装程序是否允许您选择安装位置。  如果是、您可以尝试使用默认位置吗?

    3) 3)如果您继续看到第一条消息、请尝试将浏览引导至"Re-Driver Device GUI.lvlibp"文件。  这通常位于下面的路径。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SigCon Architect EVM GUI\Shared Library\Re-Driver Device GUI.lvlibp

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    首先、直接回答您的问题。 我尝试卸载并重新安装。 我使用了默认位置。 我直接浏览到您指示的 C:\位置。 没有改变,和以前一样。 因此、SigCon Architect 在我的工作 Windows 10笔记本电脑上仍然无法正常工作。

    其次、我在具有管理权限的家庭 Windows 11笔记本电脑上安装了 SigCon Architect wRTE、并认为这可能会有所帮助。 似乎安装正常、但当我运行应用程序时、我会看到此对话框:

    然后、我直接从 NI 网站下载 LabVIEW 运行时并安装了它(32位和64位版本)。 但是、启动 SigCon Architect 时、我仍然会运行到该对话框中。 所以、我的家用 Windows 11笔记本电脑上的第二个死端显然是这样的。

    第三,我找到了我的旧 Windows 7笔记本电脑(是的,它仍然有),并在该电脑上安装了 SigCon wRTE 作为管理员。 在安装程序停止为我提供此窗口之前、一切正常:

    安装程序似乎希望我回答"接受许可证"问题、而不弹出一个对话框、我可以从中回答该问题。 卡滞、失速。 因此、我的家用 Windows 7笔记本电脑上的第三个死区。

    我有损。 需要提供一些东西。 我需要 TI 在这个问题上提供认真的技术帮助。 我在1.5周内推出了全新的原型板、这些原型板上安装了 DS280MB810、我需要对它们进行编程并对这些芯片执行 I2C 实验室查询。

    帮助。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是令人困惑的。  我们定期在 Windows 10中使用 SigCon Architect 、但未遇到此问题。  我还尝试卸载并重新安装 SigCon Architect、但没有运行到该程序中。  我将向您发送一个会议邀请、以便在明天快速回顾。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢昨天的在线会议、并帮助我让 SigCon Architect 在我的笔记本电脑上工作。

    关键的见解是认识到 SigCon Architect 安装程序提供的桌面快捷方式是坏的。 通过直接转至'C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SigCon Architect EVM GUI\SigCon Architect.exe'并启动该工具、一切都正常。 会议结束后、我从 Windows 资源管理器创建了可执行文件的快捷方式、并将该快捷方式复制到我的桌面、替换了安装程序提供的快捷方式。 我的快捷方式有效、现在我可以从桌面启动该工具。

    您可能希望通知您的应用软件团队,他们在安装过程中提供的桌面快捷方式不好。

    再次感谢您的帮助。 我认为这一情况已经结束。

    此致、

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很高兴事情现在似乎在工作。  感谢您告知我们桌面快捷方式似乎存在问题。  这是我们将要研究的内容。

    谢谢、

    Drew