This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:混合3.3V 和5V CAN 收发器问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189167/tcan337-mixed-3-3v-and-5v-can-transceiver-problems

器件型号:TCAN337

您好!

我的系统使用 TCAN337、需要与5V CAN 芯片 MCP2561进行通信。 
根据数据表、由于显性状态和隐性状态的电压差、这应该是可行的。


只有当 TCAN337发送时、我才不会在 MCP2561上接收任何数据。
如果我使用另一个 MCP2561测试 MCP2561,则它可以正常工作。

下图显示了我的 TCAN337希望在其中发送数据的 CAN 总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该波形看起来正常。

    它与 MCP2561波形相比如何? 是否确定 CANH 和 CANL 引脚未交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    正如 Clemens 所说、波形看起来很适合通信。 隐性偏置较低、因为它来自3.3V 收发器、但波形和差分仍然处于5V 收发器的阈值范围内。 MCP 设备上是否没有来自 RX 的数据、或者控制器在发送数据时是否刚刚接收到错误?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是固定的。 MCP2561损坏 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    感谢您的更新、我现在将关闭此主题。

    此致、

    Eric Hackett