This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867合规性测试

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185004/dp83867is-dp83867-compliance-test

器件型号:DP83867IS

你好

在下面标题的视频中、数据在 PHY 的寄存器0xa0至0xa3中设置。
"借助 TI 的工业千兆位 PHY 系列 DP83867轻松符合 IEEE 802.3标准、缩短设计时间"

但是、PHY 数据表没有提到地址0xa0到0xa3。

该寄存器的功能是什么?

视频可从以下 URL 下的页面观看。
https://www.ti.com/product/DP83867IS


请参阅大约3:00

谢谢你。

Satoshi I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您的提问。 请坚持使用 DP83867的常规配置进行合规性测试。 在进行合规性测试时、您是否发现了设计问题?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆

    感谢您的回答。

    我遇到了不通过合规性测试的问题。
    测试是100 Base 标准 MDI (测试模式5)过冲。
    如下图所示、它超过了5%的标准值。


    但是、将 a0设置为 A3后、过冲消失。



    检查地址 a0至 a3处的寄存器。
    我理解以下内容、但正确吗?

    ・有关该寄存器的信息是私有的。

    ·用户无需使用该寄存器。

    ·在合规性测试期间、即使该寄存器未被操作、测试也将通过。
    (对于测试期间运行的寄存器、请参阅"App_Note SNLA239设置")



    ・未通过测试的原因在 PHY 外部。
    (电路板设计、变压器/RJ-45兼容性等)

    Satoshi I

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我需要就此问题与您联系。 但是、如果在对0xA2、0xA3进行编程的同时保留寄存器0xA0、0xA1设置的默认设置、您能看到会发生什么情况吗? 我想了解哪些设置对合规性影响最大。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,杰罗姆

    我仅为0xA2和0xA3设置数据。
    因此、过冲消失。


    列出了 A0至 A3的值供您参考

    0x00a0数据:0x0907
    0x00a1数据:0x0608
    0x00a2数据:0x3130
    0x00a3数据:0x3131


    Satoshi I

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您提供数据。 请允许我咨询我的团队。 我预计明天会收到答复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我对我的答复拖延表示歉意。 与我们的团队交谈后、该域(0xA2、0xA3)是线路驱动器滤波器编程。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,杰罗姆

    感谢您的友好合作。

    我对0xA2到0xA3有一些问题。

    ・正如您所说的、该寄存器似乎是线路驱动器滤波器。
    (当该值发生变化时、信号的振幅和过冲发生变化)
    为了加深我的理解、您可以向我发送一份描述该寄存器功能的寄存器映射吗?

    ・我认为该寄存器在合规性测试时非常有用。
     为什么数据表中没有列出它?

    ・如果寄存器值更改为以下值、则合规性测试将通过。
    正常使用期间是否可以更改寄存器值?
    0x00a2数据:0x3130
    0x00a3数据:0x3131

    Satoshi I

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    该寄存器用于线路驱动滤波。 更改此位字段将调整上升和下降时间。 我们确实具有0xA2/3的默认值传递结果、但这些值都是特定于应用的。

    我们将更新数据表。

    此致、

    Gerome