This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:绝对最大额定值直流输出电压

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189624/dp83848i-absolute-maximum-ratings-dc-output-voltage

器件型号:DP83848I

大家好

如果我们问 DP83848I、您会介意吗?

数据表中有"绝对最大额定值直流输出电压=-0.5V~Vcc+0.5V"的说明。


对于100BaseT、MDI RD+/-电压为+/-1V p-p
因此、在共模基础上、电压将为+/-0.5V。
当器件导通(无 Vcc)时、直流输出电压(RD+/-)是否可能大于绝对电压(-0.5V~Vcc+0.5V)?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    当电源关闭时、将没有摆幅。 VCC 关闭时 PHY 关闭。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan San

    感谢你的答复。

    很抱歉、我们的解释会使您感到困惑。
    我们要确认直流输入电压(RD+/-)。
    PHY 关闭时、可能会增加来自外部设备的电压 RD+/-。

    当器件导通(无 Vcc)时、直流输入电压(RD+/-)是否可能大于绝对电压(-0.5V~Vcc+0.5V)?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    这些额定值仅适用于工作范围内的 Vcc。

    工作电压是多少? 在计算绝对最大额定值范围时、请使用此 Vcc。

    谢谢、

    Evan