This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:電源投入シーケンスについて Ω

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189926/dp83869hm

器件型号:DP83869HM

こんにちは、担当者様。μ A
DP83869HMについて下記の点を教えてください。μ A

弊社基板の回路構成 μ A
(1) DP83869HMの電源構成は、双电源 Configurationで構成してます。
また、VDD*端子には下記の電圧を供給しています。

・VDD1P1:1.1V
・VDDA2P5:2.5V
・VDDIO:1.8V
・VDDA1P8:オープン μ A

(2) XI端子については、水晶発振器を使用し供給しています。
また、水晶発振器は、VDDIOと同じ電源で1.8Vを供給しています。μ A
また、XO端子は「打开」です。


【質問】μ A
・電源投入シーケンスについて確認させてください。μ A
データシートには、μ A
「2電源構成の場合、すべての電源をまとめて電源を入れることをお勧めします。μ A
それが不可能な場合は、次の電源シーケンスを使用する必要があります。」μ A
と記載があります。μ A

下図では、「VDDA2P5、VDD1P1を投入」→「VDDIOの電源投入」の順序にみえます。

ただし、VDDIOについては、MIN値についての記載がありませんでした。μ A


上図についてですが、VDDIOがマイナス側になるのは、問題はありませんか?

下記の投入順序でも問題はありませんか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDDIO 必须在模拟电源之后出现或最大值为50ms -请将此最小值视为"0ms"、类似于3电源配置的表。

    谢谢、

    Evan