This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159是否支持1024x768 60Hz 输入?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TDP0604, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189577/sn65dp159-does-sn65dp159-support-1024x768-60hz-input

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TDP0604TDP158

如标题所示 、SN65DP159是否支持1024x768 60Hz 输入? 如果是这样、输出是否仍然是 1024x768 60Hz、还是会缩放至1080p60?

我知道它可以自动检测分辨率的变化、但对于该分辨率、我是否应该考虑特定的注意事项?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要特定分辨率的总带宽小于每通道6Gbps、DP159就不关心分辨率。 对于1024x768 (60Hz)、假设色深为8位、然后计算出的带宽为每通道0.65Gbps、完全在 DP159的补偿能力范围内。 您还可以考虑 TDP158或 TDP0604转接驱动器解决方案。

    输出分辨率将与输入分辨率相同、DP159不会将分辨率提高到1080p。  

    源是 DP++源吗? DP158和 DP159旨在与 DP++源搭配使用。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是标准 DP 源。 但谢谢、这回答了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是标准 DP 源、则 DP158、159或 TDP0604将不起作用、因为它们是 DP++转 HDMI 无源电平转换器。

    对于 DP 到 HDMI、您将需要一个有源 DP 到 HDMI 协议转换器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 更正了我 从采购的 GPU 使用 DP V1.4端口、 我认为这支持 DP++。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP1.4表示端口支持 DP 规范版本1.4。

    对于 DP++、您通常会在连接器旁边看到这样的标识、

    如果您没有看到"+"、则端口很可能是标准 DP 端口。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还向 GPU 制造商验证了端口是否为 DP++。 但我想知道端口上是否有 DP++标记、还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、TDP158、159、0604将能够支持 DP++。 端口旁边的徽标是我唯一知道的方法、它将告诉您 DP 和 DP++之间的区别。

    谢谢
    David