This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:DS160PT801X16EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189931/ds160pt801x16evm-ds160pt801x16evm

器件型号:DS160PT801X16EVM

使用 NVMe 时、我无法看到正确的重定时器(DS160PT801X16EVM)第3代性能。
请检查我的测试结果、然后给我反馈。  

1.测试环境
1) Ubuntu PC: 英特尔(R)酷睿(TM) i9-10900 CPU,64GB 内存 PC
2) Ubuntu 版本:Ubuntu 18.04.6 LTS
3)重定时器: DS160PT801X16EVM
4) NVMe:Micron MVMe Gen3 x4。 21100AT M.2 SSD

我的三个测试用例
1) 通过 PCIe 插槽直接连接 NVMe:主板<-> PCIe 至 M.2转换板<-> NVMe
  NVMe 通常被识别为 PCIe Gen3 (ASPM 已禁用) 并具有良好的稳定性能

2)使用 TI 重定时器:主板<-> TI 重定时器(DS160PT801X16EVM)<-> PCIe 转 M.2转换板<-> NVMe
  NVMe 通常被识别为 PCIe Gen3 (启用 ASPM L1) 、但性能不稳定

3)使用 TI 重定时器(在 BIOS 设置中强制 Gen2):主板<-> TI 重定时器(DS160PT801X16EVM)<-> PCIe 转 M.2转换板<-> NVMe
  NVMe 被公认为 PCIe Gen2稳定的性能

详细测试结果
1) 1)通过 PCIe 插槽直接连接 NVMe
1-1) lspci -vv
01:00.0非易失性存储器控制器:Micron Technology Inc 器件6001 (修订版03)(prog-if 02 [NVM Express])
子系统:Micron Technology Inc Device 2100
控制:I/O- Mem+ busmaster+ SpectrusCycle - MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping - SERR- FastB2B- DiscINTx+
状态:CAP+ 66MHz - UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=FAST > TABORT-<TAbort- SERR-<PERR- INTx-
延迟:0、缓存行大小:64字节
中断:引脚 A 路由至 IRQ 16
NUMA 节点:0
区域0:b1300000处的存储器(64位、不可预取)[size=16K]
功能:[40]电源管理版本3
标志:PMEClk - DSI - D1- D2- AuxCurrent =0mA PME (D0-、D1-、D2-、D3hot-、D3colo-)
状态:D0 NoSoftRst- PME-启用- DSel=0 DScale=0 PME-
功能:[50] MSI:启用-计数=1/8可屏蔽+ 64位以上
地址:00000000000000000000数据:0000
屏蔽:00000000挂起:00000000
功能:[70] Express (v2)端点、MSI 00
DevCap:MaxPayload 128字节、PhantFunc 0、Latency L0 Unlimited、L1 Unlimited
ExtTag- Attnbtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLLReset+ SlotPowerLimit 25.000W
DevCtl:报告错误:Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported +
RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc-AUXPWR- NoSnooP- FLLReset -
MaxPayload 128字节、MaxReadReq 512字节
DevSta:CORERR- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AUXPWR+收发器-
LnkCap:端口#0、速度8GT/s、宽度 x4、ASPM L1、退出延迟 L0 <1us、L1 <8us
ClockPM+惊喜- LActRep- BwNot- ASPMOptComp+
LnkCtl:ASPM 已禁用;RCB 64字节已禁用- CommClk+
ExtSynch- ClockPM+自动小部件- BWInt-自动 BWInt-
LnkSta:速度8GT/s、宽度 x4、TrErr- Train - SlotClk+ DLActive-BWMgmt- ABWMgmt-
DevCap2:完成超时:不支持范围 ABCD、TimeoutDIS+、LTR+、OBFF
DevCtl2:完成超时:50us 至50ms、TimeoutDIS-、LTR+、OBFF 被禁用
LnkCtl2:目标链路速度:8GT/s、EnterCompliance-SpeedDiss-
传输裕度:正常工作范围、EnterModifiedCompliance - ComplianceSOS-
合规去加重:-6dB
LnkSta2:当前去加重级别:-6dB、均衡完成+、均衡 Phase1+
均衡 Phase2+、均衡 Phase3+、链接均衡请求-
功能:[B0] MSI-X:ENABLE+ Count=16屏蔽-
矢量表:bar=0 offset=00002000
PBA:bar=0 offset=00002100
功能:[100 v2]高级错误报告
UESTA:DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt - UnxCmplt- RxOF- MalfTLP - ECRRC - UnsupReq - ACSviol-
UEMsk:DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt - UnxCmplt- RxOF- MalfTLP - ECRC- UnsupReq - ACSviol-
UESVrt:DLP+ SDES+ TLP - FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt - UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC - UnsupReq - ACSviol-
嘉年华:RxErr- BadTLP- BadDLLP-Rollover -超时-非 FatalErr-
CEMsk:RxErr- BadTLP- BadDLLP-Rollover - Timeout - NonFatalErr+
AERCap:第一个错误指针:00、GenCap+ CGenEn- ChkCap+ ChkEn-
能力:[158 v1]#19
功能:[178 v1]延迟容差报告
最大监测延迟:3145728ns
最大无监测延迟:3145728ns
功能:[180 v1] L1 PM 子状态
L1SubCap:PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates +
PortCommonModeRestoreTime=10us PortTPowerOnTime=10us
L1SubCtl1:PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+
T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=81920ns
L1SubCtl2:T_PwrOn=44us
使用的内核驱动程序:NVMe
内核模块:NVMe

1-2) IOzone:  
IOzone:文件 I/O 的性能测试
版本$Revision:3.429美元
针对64位模式编译。
构建:Linux-AMD64

作者:William Norcott、Don Capps、Isom Crawford、Kirby Collins
Al Slater、Scott Rhine、Mike Wisner、Ken Goss
Steve Landherr、Brad Smith、Mark Kelly、Alain CYR 博士
Randy Dunlap、Mark Montague、Dan Mandin、Gavin Brebner、
Jean-Marc Zucconi、Jeff Blomberg、Benny Halevy、Dave Boone、
Erik Habbinga、Kris Strecker、Walter Wong、Joshua Root、
法布里斯·巴切拉、正华·薛、秦丽、达伦·索耶、
Vangel Bojaxhi、Ben England、Vikentsi Lapa。

跑步开始:周三1月11日11:00:33 2023

记录大小4 KB
记录大小8 KB
记录大小64 KB
记录大小为256 KB
记录大小512 KB
记录大小1024 KB
记录大小2048 KB
记录大小4096 KB
同步模式。
O_Direct 功能已启用
文件大小设置为10240 KB
使用的命令行:IOzone -r 4k -r 8k -r 64k -r 256k -r 512K -r 1024k -r 2048k -r 4096k -o -i -s 10m -f /mnt/nvme/iozone
输出单位为 kbytes/sec
时间分辨率= 0.000001秒。
处理器高速缓存大小设置为1024 KB。
处理器高速缓存行大小设置为32字节。
文件跨度大小设置为17 *记录大小。
随机的 bkwd 记录跨度
KB 时钟写重写读重新读读写读写读写重写读写免费读
10240 4 1224 1152 150872 150758 50474 3292 50177 1069 69121 3931030 5601299 9276776 8145506
10240 8 1611 1801 286947 287262 92531 1667 92974 1691 119388 4338874 6161364 11058656 9454437
10240 64 11307 11714 1240753 1253975 314495 19624 221161 14766 224334 4679732 7247904 143042 11326970
10240 256 27352 35061 1438377 1422183 699645 25980 548150 37518 513151 4473548 6191563 12996126 11010462
10240 512 85987 67706 1542632 1519492 1066998 103170 826403 69746 1035285 4555155 6568427 13528283 10987927
10240 1024 102181 128907 1487084 1596238 999601 104402 1262935 1351 1002845 4477746 6456844 19849135 10882135
10240 2048 415974 387482 1639187 1605006 1129012 387776 1057748 471498 1064011 3932469 6525515 12381688 10468366
10240 4096 635575 569919 1611634 1699563 1168308 903186 1115329 996835 11298 4763052 10463389 15279105 13744963

IOzone 测试完成。

1-3) hdparm:while true;do sudo hdparm -t /dev/nvme0n1;Sleep 1;Done
/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:5572 MB (3.00秒)= 1857.12 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:5566 MB (3.00秒)= 1854.96 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:5558 MB (3.00秒)= 1851.99 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:每隔3.00秒5576 MB = 1858.14 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:在3.00秒内5556 MB = 1851.91 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:3.00秒5460 MB = 1819.75 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:在3.00秒内5550 MB = 1849.63 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:在3.00秒内5550 MB = 1849.37 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:5522 MB (3.00秒)= 1840.40 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:5474 MB (3.00秒)= 1824.22 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:在3.00秒内5330 MB = 1776.39 MB/秒

2) 2)使用 TI 重定时器
2-1) lspci -vv
01:00.0非易失性存储器控制器:Micron Technology Inc 器件6001 (修订版03)(prog-if 02 [NVM Express])
子系统:Micron Technology Inc Device 2100
控制:I/O- Mem+ busmaster+ SpectrusCycle - MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping - SERR- FastB2B- DiscINTx+
状态:CAP+ 66MHz - UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=FAST > TABORT-<TAbort- SERR-<PERR- INTx-
延迟:0、缓存行大小:64字节
中断:引脚 A 路由至 IRQ 16
NUMA 节点:0
区域0:b1300000处的存储器(64位、不可预取)[size=16K]
功能:[40]电源管理版本3
标志:PMEClk - DSI - D1- D2- AuxCurrent =0mA PME (D0-、D1-、D2-、D3hot-、D3colo-)
状态:D0 NoSoftRst- PME-启用- DSel=0 DScale=0 PME-
功能:[50] MSI:启用-计数=1/8可屏蔽+ 64位以上
地址:00000000000000000000数据:0000
屏蔽:00000000挂起:00000000
功能:[70] Express (v2)端点、MSI 00
DevCap:MaxPayload 128字节、PhantFunc 0、Latency L0 Unlimited、L1 Unlimited
ExtTag- Attnbtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLLReset+ SlotPowerLimit 75.000W
DevCtl:报告错误:Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported +
RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc-AUXPWR- NoSnooP- FLLReset -
MaxPayload 128字节、MaxReadReq 512字节
DevSta:CORERR+ UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AUXPWR+收发器-
LnkCap:端口#0、速度8GT/s、宽度 x4、ASPM L1、退出延迟 L0 <1us、L1 <8us
ClockPM+惊喜- LActRep- BwNot- ASPMOptComp+
LnkCtl:ASPM L1启用;RCB 64字节禁用- CommClk+
ExtSynch- ClockPM+自动小部件- BWInt-自动 BWInt-
LnkSta:速度8GT/s、宽度 x4、TrErr- Train - SlotClk+ DLActive-BWMgmt- ABWMgmt-
DevCap2:完成超时:不支持范围 ABCD、TimeoutDIS+、LTR+、OBFF
DevCtl2:完成超时:50us 至50ms、TimeoutDIS-、LTR+、OBFF 被禁用
LnkCtl2:目标链路速度:8GT/s、EnterCompliance-SpeedDiss-
传输裕度:正常工作范围、EnterModifiedCompliance - ComplianceSOS-
合规去加重:-6dB
LnkSta2:当前去加重级别:-6dB、均衡完成+、均衡 Phase1+
均衡 Phase2+、均衡 Phase3+、链接均衡请求-
功能:[B0] MSI-X:ENABLE+ Count=16屏蔽-
矢量表:bar=0 offset=00002000
PBA:bar=0 offset=00002100
功能:[100 v2]高级错误报告
UESTA:DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt - UnxCmplt- RxOF- MalfTLP - ECRRC - UnsupReq - ACSviol-
UEMsk:DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt - UnxCmplt- RxOF- MalfTLP - ECRC- UnsupReq - ACSviol-
UESVrt:DLP+ SDES+ TLP - FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt - UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC - UnsupReq - ACSviol-
嘉年华:RxErr+ BadTLP - BadDLLP+ Rollover -超时-非 FatalErr-
CEMsk:RxErr- BadTLP- BadDLLP-Rollover - Timeout - NonFatalErr+
AERCap:第一个错误指针:00、GenCap+ CGenEn- ChkCap+ ChkEn-
能力:[158 v1]#19
功能:[178 v1]延迟容差报告
最大监测延迟:71680ns
最大无监测延迟:71680ns
功能:[180 v1] L1 PM 子状态
L1SubCap:PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates +
PortCommonModeRestoreTime=10us PortTPowerOnTime=10us
L1SubCtl1:PCI-PM_L1.2- PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2- ASPM_L1.1-
T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=0ns
L1SubCtl2:T_PwrOn=10us
使用的内核驱动程序:NVMe
内核模块:NVMe

2-2) IOzone
IOzone:文件 I/O 的性能测试
版本$Revision:3.429美元
针对64位模式编译。
构建:Linux-AMD64

作者:William Norcott、Don Capps、Isom Crawford、Kirby Collins
Al Slater、Scott Rhine、Mike Wisner、Ken Goss
Steve Landherr、Brad Smith、Mark Kelly、Alain CYR 博士
Randy Dunlap、Mark Montague、Dan Mandin、Gavin Brebner、
Jean-Marc Zucconi、Jeff Blomberg、Benny Halevy、Dave Boone、
Erik Habbinga、Kris Strecker、Walter Wong、Joshua Root、
法布里斯·巴切拉、正华·薛、秦丽、达伦·索耶、
Vangel Bojaxhi、Ben England、Vikentsi Lapa。

跑步开始:1月12日11:33:14 2023

记录大小4 KB
记录大小8 KB
记录大小64 KB
记录大小为256 KB
记录大小512 KB
记录大小1024 KB
记录大小2048 KB
记录大小4096 KB
同步模式。
O_Direct 功能已启用
文件大小设置为10240 KB
使用的命令行:IOzone -r 4k -r 8k -r 64k -r 256k -r 512K -r 1024k -r 2048k -r 4096k -o -i -s 10m -f /mnt/nvme/iozone
输出单位为 kbytes/sec
时间分辨率= 0.000001秒。
处理器高速缓存大小设置为1024 KB。
处理器高速缓存行大小设置为32字节。
文件跨度大小设置为17 *记录大小。
随机的 bkwd 记录跨度
KB 时钟写重写读重新读读写读写读写重写读写免费读
10240 4 190 189 1485 1476 668 189 670 190 664 3868362 5599108 9191409 8178077
10240 8 381 382 2891 2879 1316 379 1330 381 1326 4366665 6360270 11084342 9652033
10240 64 2821 2800 11338 12033 10698 2733 9529 2821 9710 4541187 6653906 132361 10976694
10240 256 8776 9138 17760 18405 17027 8717 16369 9210 16234 4406538 6313523 12753013 10732573
10240 512 13013 14783 21977 21190 20961 14627 20615 12951 21420 4376008 6320956 12753013 10676546
10240 1024 21096 18209 22918 24149 21757 17426 22099 18181 24217 4524921 6058802 12518829 10524802
10240 2048 24343 26197 27604 25682 27095 22776 23909 23054 25857 3694021 5550626 12119646 10273061
10240 4096 30685 29030 24863 28628 26523 22640 26789 31673 24196 4149824 7802283 10460204 9224572

IOzone 测试完成。

2-3) hdparm
/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:5584MB (3.00秒)= 1861.24MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:3.04秒内92MB = 30.29MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:3.04秒内88MB = 28.97MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:122MB (3.06秒)= 39.92MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:在3.00秒内5556 MB = 1851.95 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:5588 MB (3.00秒)= 1862.45 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:3.05秒内76 MB = 24.90 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:3.03秒内154MB = 50.78MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:3.02秒内74 MB = 24.54 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:3.03秒内142MB = 46.81MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:在3.00秒内5550 MB = 1849.89 MB/秒

3) 3)使用 TI 重定时器(在 BIOS 设置中强制第2代)
3-1) lspci -vv
01:00.0非易失性存储器控制器:Micron Technology Inc 器件6001 (修订版03)(prog-if 02 [NVM Express])
子系统:Micron Technology Inc Device 2100
控制:I/O- Mem+ busmaster+ SpectrusCycle - MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping - SERR- FastB2B- DiscINTx+
状态:CAP+ 66MHz - UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=FAST > TABORT-<TAbort- SERR-<PERR- INTx-
延迟:0、缓存行大小:64字节
中断:引脚 A 路由至 IRQ 16
NUMA 节点:0
区域0:b1300000处的存储器(64位、不可预取)[size=16K]
功能:[40]电源管理版本3
标志:PMEClk - DSI - D1- D2- AuxCurrent =0mA PME (D0-、D1-、D2-、D3hot-、D3colo-)
状态:D0 NoSoftRst- PME-启用- DSel=0 DScale=0 PME-
功能:[50] MSI:启用-计数=1/8可屏蔽+ 64位以上
地址:00000000000000000000数据:0000
屏蔽:00000000挂起:00000000
功能:[70] Express (v2)端点、MSI 00
DevCap:MaxPayload 128字节、PhantFunc 0、Latency L0 Unlimited、L1 Unlimited
ExtTag- Attnbtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLLReset+ SlotPowerLimit 75.000W
DevCtl:报告错误:Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported +
RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc-AUXPWR- NoSnooP- FLLReset -
MaxPayload 128字节、MaxReadReq 512字节
DevSta:CORERR- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AUXPWR+收发器-
LnkCap:端口#0、速度8GT/s、宽度 x4、ASPM L1、退出延迟 L0 <1us、L1 <8us
ClockPM+惊喜- LActRep- BwNot- ASPMOptComp+
LnkCtl:ASPM L1启用;RCB 64字节禁用- CommClk+
ExtSynch- ClockPM+自动小部件- BWInt-自动 BWInt-
LnkSta:速度5GT/s、宽度 x4、TrErr- Train - SlotClk+ DLActive-BWMgmt- ABWMgmt-
DevCap2:完成超时:不支持范围 ABCD、TimeoutDIS+、LTR+、OBFF
DevCtl2:完成超时:50us 至50ms、TimeoutDIS-、LTR+、OBFF 被禁用
LnkCtl2:目标链路速度:8GT/s、EnterCompliance-SpeedDiss-
传输裕度:正常工作范围、EnterModifiedCompliance - ComplianceSOS-
合规去加重:-6dB
LnkSta2:当前去加重级别:-6dB、均衡化完成、均衡化 Phase1-
均衡 Phase2-、均衡 Phase3-、链接均衡请求-
功能:[B0] MSI-X:ENABLE+ Count=16屏蔽-
矢量表:bar=0 offset=00002000
PBA:bar=0 offset=00002100
功能:[100 v2]高级错误报告
UESTA:DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt - UnxCmplt- RxOF- MalfTLP - ECRRC - UnsupReq - ACSviol-
UEMsk:DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt - UnxCmplt- RxOF- MalfTLP - ECRC- UnsupReq - ACSviol-
UESVrt:DLP+ SDES+ TLP - FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt - UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC - UnsupReq - ACSviol-
嘉年华:RxErr- BadTLP- BadDLLP-Rollover -超时-非 FatalErr-
CEMsk:RxErr- BadTLP- BadDLLP-Rollover - Timeout - NonFatalErr+
AERCap:第一个错误指针:00、GenCap+ CGenEn- ChkCap+ ChkEn-
能力:[158 v1]#19
功能:[178 v1]延迟容差报告
最大监测延迟:71680ns
最大无监测延迟:71680ns
功能:[180 v1] L1 PM 子状态
L1SubCap:PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates +
PortCommonModeRestoreTime=10us PortTPowerOnTime=10us
L1SubCtl1:PCI-PM_L1.2- PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2- ASPM_L1.1-
T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=0ns
L1SubCtl2:T_PwrOn=10us
使用的内核驱动程序:NVMe
内核模块:NVMe

3-2) IOzone
IOzone:文件 I/O 的性能测试
版本$Revision:3.429美元
针对64位模式编译。
构建:Linux-AMD64

作者:William Norcott、Don Capps、Isom Crawford、Kirby Collins
Al Slater、Scott Rhine、Mike Wisner、Ken Goss
Steve Landherr、Brad Smith、Mark Kelly、Alain CYR 博士
Randy Dunlap、Mark Montague、Dan Mandin、Gavin Brebner、
Jean-Marc Zucconi、Jeff Blomberg、Benny Halevy、Dave Boone、
Erik Habbinga、Kris Strecker、Walter Wong、Joshua Root、
法布里斯·巴切拉、正华·薛、秦丽、达伦·索耶、
Vangel Bojaxhi、Ben England、Vikentsi Lapa。

跑步开始时间:1月16日星期一13:17:46 2023

记录大小4 KB
记录大小8 KB
记录大小64 KB
记录大小为256 KB
记录大小512 KB
记录大小1024 KB
记录大小2048 KB
记录大小4096 KB
同步模式。
O_Direct 功能已启用
文件大小设置为10240 KB
使用的命令行:IOzone -r 4k -r 8k -r 64k -r 256k -r 512K -r 1024k -r 2048k -r 4096k -o -i 0 -i 1 -i 2 -s 10m -f /mnt/nvme/iozone
输出单位为 kbytes/sec
时间分辨率= 0.000001秒。
处理器高速缓存大小设置为1024 KB。
处理器高速缓存行大小设置为32字节。
文件跨度大小设置为17 *记录大小。
随机的 bkwd 记录跨度
KB 时钟写重写读重新读读写读写读写重写读写免费读
10240 4 1075 1157 150030 150180 54507 5202
10240 8 3469 2303 262496 285069 96336 15991
10240 64 16714 19461 1093428 1095436 323948 80137
10240 256 67094 64389 1126731 1171478 663174 64499
10240 512 129927 130592 1210675 1218610 968407 124367
10240 1024 251244 271328 1340844 1351434 1213960 448945
10240 2048 432778 615714 1439582 1440017 1044272 533802
10240 4096 829488 520990 1483529 1466496 1007504 567312

IOzone 测试完成。

3-3) hdparm
/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:在3.00秒内4464 MB = 1487.96 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:3.00秒内4456 MB = 1484.83 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:4626 MB (3.00秒)= 1541.65 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:在3.00秒内4328MB = 1442.18MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:3.00s 内3538MB = 1179.32MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:在3.00秒内4280 MB = 1426.45 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:4646 MB (3.00秒)= 1548.14 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:在3.00秒内4442 MB = 1480.39 MB/秒

/dev/nvme0n1:
定时缓冲磁盘读取:4644 MB (3.00秒)= 1547.91 MB/秒

4.重定时器 EEROM 和寄存器转储
1) EEPROM
:20000000220000041D030000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB2
:2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20010000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20012000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20014000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20016000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2001A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2001 C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2001年 E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20022000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20024000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20026000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20028000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2002A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2002C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2002E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20030000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20032000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20034000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20036000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20038000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2003A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2003C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2003E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20040000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20042000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20044000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20046000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20048000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2004A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2004C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2004E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20050000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20052000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20054000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20056000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20058000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2005A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2005C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2005E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20060000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20062000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20064000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20066000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20068000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2006A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2006C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2006E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20070000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20072000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20074000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20076000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20078000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2007A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2007C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:2007E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:00000001FF

2) 2)寄存器
0xF0全局寄存器_REG_F0 01
0xF1全局寄存器_REG_F1 24 24
0xF2全局寄存器_REG_F2 01
0xF3全局寄存器_REG_F3 80 A0
0xf4全局寄存器_REG_F4 00
0xf5全局寄存器_REG_F5 00
0xF6全局寄存器_REG_F6 72 72
0xF7全局寄存器_REG_F7 41 41
0xf8全局寄存器_REG_F8 01
0xF9全局寄存器_REG_F9 00
0xFA 全局寄存器_REG_FA 00
0xFB 全局寄存器_REG_FB 01
0xFC 全局寄存器_REG_FC 00
0xFD 全局寄存器_REG_FD 00
0xFE 全局寄存器_REG_FE 24 24
0xFF 全局寄存器_REG_FF 90
0x0 Die0共享寄存器_REG_00 00
0x1 Die0共享寄存器_REG_01 00
0x2 Die0共享寄存器_REG_02 00
0x3 Die0共享寄存器_REG_03 01
0x4 Die0共享寄存器_REG_04 00
0x5 Die0共享寄存器_REG_05 00
0x6 Die0共享寄存器_REG_06 04
0x7 DIe0共享寄存器_REG_07 12
0x8 DIe0共享寄存器_REG_08 00
0x9 DIe0共享寄存器_REG_09 00
0xA DIe0共享寄存器_REG_0A FF FF FF
0xB DIe0共享寄存器_REG_0B FF FF FF
0xC DIe0共享寄存器_REG_0C FF FF FF
0xD DIe0共享寄存器_REG_0D D0 D0
0xE DIe0共享寄存器_REG_0E 11 00
0xF DIe0共享寄存器_REG_0F 00
0x10 Die0共享寄存器_REG_10 00
0x11 Die0共享寄存器_REG_11 00
0x12 DIe0共享寄存器_REG_12 22 26.
0x13 DIe0共享寄存器_REG_13 00
0x14 DIe0共享寄存器_REG_14 00
0x15 Die0共享寄存器_REG_15 00
0x16 Die0共享寄存器_REG_16 00
0x17 Die0共享寄存器_REG_17 00
0x18 DIe0共享寄存器_REG_18 D0 D0
0x19 Die0共享寄存器_REG_19 A0
0x1A DIe0共享寄存器_REG_1A 00
0x1B DIe0共享寄存器_REG_1B 00
0x1C Die0共享寄存器_REG_1C 40 40
0x1D DIe0共享寄存器_REG_1D 28
0x1E Die0共享寄存器_REG_1E A0
0x1f DIe0共享寄存器_REG_1F 00 20.
0x20 DIe0共享寄存器_REG_20 00
0x21 Die0共享寄存器_REG_21 00
0x22 DIe0共享寄存器_REG_22 33 33
0x23 DIe0共享寄存器_REG_23 00
0x24 DIe0共享寄存器_REG_24 02 02
0x25 DIe0共享寄存器_REG_25 00
0x26 DIe0共享寄存器_REG_26 3E 3D
0x27 Die0共享寄存器_REG_27 00
0x28 Die0共享寄存器_REG_28 00
0x29 Die0共享寄存器_REG_29 00
0x2A DIe0共享寄存器_REG_2A 00
0x2B DIe0共享寄存器_REG_2B 00
0x2C DIe0共享寄存器_REG_2C 00
0x2D DIe0共享寄存器_REG_2D 00
0x2E DIe0共享寄存器_REG_2E 00
0x2F DIe0共享寄存器_REG_2F 00
0x30 DIe0共享寄存器_REG_30 00
0x31 DIe0共享寄存器_REG_31 04
0x32 Die0共享寄存器_REG_32 6B
0x33 DIe0共享寄存器_REG_33 25 25.
0x34 DIe0共享寄存器_REG_34 02 02
0x35 DIe0共享寄存器_REG_35 7B
0x36 DIE0共享寄存器_REG_36 23 23
0x37 Die0共享寄存器_REG_37 01
0x38 Die0共享寄存器_REG_38 6B
0x39 Die0共享寄存器_REG_39 25 25
0x3A DIe0共享寄存器_REG_3A 02 02
0x3B DIe0共享寄存器_REG_3B 7B
0x3C DIe0共享寄存器_REG_3C 23 23
0x3D DIe0共享寄存器_REG_3D 01
0x3E DIe0共用寄存器_REG_3E 14
0x3F Die0共享寄存器_REG_3F 00
0x40 Die0共享寄存器_REG_40 00
0x41 Die0共享寄存器_REG_41 00
0x42 Die0共享寄存器_REG_42 E4
0x43 DIe0共享寄存器_REG_43 51 51
0x44 DIe0共享寄存器_REG_44 51 51
0x45 DIe0共享寄存器_REG_45 51 51
0x46 DIe0共享寄存器_REG_46 53
0x47 DIe0共享寄存器_REG_47 00
0x48 DIe0共享寄存器_REG_48 00
0x49 DIe0共享寄存器_REG_49 00
0x4A DIe0共享寄存器_REG_4A 00
0x4B Die0 Shared Register_REG_4B 00
0x4C Die0 Shared Register_REG_4C 00
0x4D DIe0共享寄存器_REG_4D 00
0x4E DIe0共享寄存器_REG_4E 00
0x4F DIe0共享寄存器_REG_4F 2D
0x50 DIe0共享寄存器_REG_50 00
0x51 DIe0共享寄存器_REG_51 20
0x52 DIe0共享寄存器_REG_52 80
0x53 Die0共享寄存器_REG_53 01
0x54 DIe0共享寄存器_REG_54 7E 7E
0x55 Die0共享寄存器_REG_55 64
0x56 Die0共享寄存器_REG_56 80
0x57 Die0共享寄存器_REG_57 1C
0x58 DIe0共享寄存器_REG_58 80
0x59 DIe0共享寄存器_REG_59 16 16.
0x5A DIe0共享寄存器_REG_5A 00
0x5B Die0共享寄存器_REG_5B 04
0x5C Die0共享寄存器_REG_5C 00
0x5D Die0共享寄存器_REG_5D 05
0x5E DIe0共享寄存器_REG_5E 00
0x5F DIe0共享寄存器_REG_5F 00
0x60 Die0共享寄存器_REG_60 80
0x61 DIe0共享寄存器_REG_61 00
0x62 Die0共享寄存器_REG_62 00
0x63 Die0共享寄存器_REG_63 00
0x64 Die0共享寄存器_REG_64 00
0x65 DIe0共享寄存器_REG_65 58
0x66 DIe0共享寄存器_REG_66 77
0x67 Die0共享寄存器_REG_67 10
0x68 Die0共享寄存器_REG_68 00
0x69 Die0共享寄存器_REG_69 2C
0x6A DIe0共享寄存器_REG_6A 00
0x6B Die0 Shared Register_REG_6B 00
0x6C DIe0共享寄存器_REG_6C 00
0x6D DIe0共享寄存器_REG_6D 00
0x6E DIe0共享寄存器_REG_6E 00
0x6f DIe0共享寄存器_REG_6F 00
0x70 DIe0共享寄存器_REG_70 00
0x71 DIe0共享寄存器_REG_71 00
0x72 Die0共享寄存器_REG_72 00
0x73 DIe0共享寄存器_REG_73 20
0x74 DIe0共享寄存器_REG_74 FF FF FF
0x75 DIe0共享寄存器_REG_75 FF FF FF
0x76 Die0共享寄存器_REG_76 0C 0C
0x77 Die0共享寄存器_REG_77 00
0x78 Die0共享寄存器_REG_78 00
0x79 DIe0共享寄存器_REG_79 00 01
0x7A DIe0共享寄存器_REG_7A 00
0x7B DIe0共享寄存器_REG_7B 00
0x7C DIe0共享寄存器_REG_7C 00 DF
0x7D DIe0共享寄存器_REG_7D 10 47
0x7E DIe0共享寄存器_REG_7E 00 CA
0x7f DIe0共享寄存器_REG_7F 10 43
0x80 DIe0共享寄存器_REG_80 00 BB
0x81 Die0共享寄存器_REG_81 8D 71
0x82 DIe0共享寄存器_REG_82 66
0x83 DIe0共享寄存器_REG_83 07 01
0x84 DIe0共享寄存器_REG_84 38 00
0x85 DIe0共享寄存器_REG_85 8D 7C
0x86 DIe0共享寄存器_REG_86 66
0x87 DIe0共享寄存器_REG_87 00
0x88 DIe0共享寄存器_REG_88 00
0x89 Die0共享寄存器_REG_89 00
0x8A DIe0共享寄存器_REG_8A 00
0x8B DIe0共享寄存器_REG_8B 00
0x8C DIe0共享寄存器_REG_8C 00
0x8D DIe0共享寄存器_REG_8D 00
0x8E DIe0共享寄存器_REG_8E 00
0x8F DIe0共享寄存器_REG_8F 00
0x90 DIe0共享寄存器_REG_90 03 0C
0x91 Die0共享寄存器_REG_91 27
0x92 Die0共享寄存器_REG_92 11
0x93 DIe0共享寄存器_REG_93 03 03
0x94 DIe0共享寄存器_REG_94 00
0x95 Die0共享寄存器_REG_95 1A
0x96 DIe0共享寄存器_REG_96 08
0x97 Die0共享寄存器_REG_97 1A
0x98 Die0共享寄存器_REG_98 08
0x99 Die0共享寄存器_REG_99 00
0x9A DIe0共享寄存器_REG_9A 00
0x9B DIe0共享寄存器_REG_9B 00
0x9C DIe0共享寄存器_REG_9C FA
0x9D DIe0共享寄存器_REG_9D 03
0x9E DIe0共享寄存器_REG_9E D8
0x9F DIe0共享寄存器_REG_9F 00
0xA0 DIe0共享寄存器_REG_A0 10
0xA1 DIe0共享寄存器_REG_A1 21 21.
0xA2 DIe0共享寄存器_REG_A2 22 22.
0xA3 DIe0共享寄存器_REG_A3 33 33
0xA4 DIe0共享寄存器_REG_A4 33 33
0xA5 DIe0共享寄存器_REG_A5 64 64
0xA6 DIe0共享寄存器_REG_A6 00
0xA7 DIe0共享寄存器_REG_A7 11
0xA8 DIe0共享寄存器_REG_A8 21 21.
0xA9 DIe0共享寄存器_REG_A9 22 22.
0xAA Die0共享寄存器_REG_AA 43
0xAB DIe0共享寄存器_REG_AB 65 65
0xAC Die0共享寄存器_REG_AC 00
0xAD DIe0共享寄存器_REG_AD 00
0xAE Die0共享寄存器_REG_AE 20 E0
0xAF DIe0共享寄存器_REG_AF D1 D4
0xB0 Die0共享寄存器_REG_B0 10
0xB1 DIe0共享寄存器_REG_B1 21 21.
0xB2 DIe0共享寄存器_REG_B2 33 33
0xB3 DIe0共享寄存器_REG_B3 85 85
0xB4 DIe0共享寄存器_REG_B4 B9 B9
0xB5 DIe0共享寄存器_REG_B5 FD
0xB6 Die0共享寄存器_REG_B6 46
0xB7 Die0共享寄存器_REG_B7 69 00
0xB8 Die0共享寄存器_REG_B8 02 02
0xB9 Die0共享寄存器_REG_B9 00
0xBA Die0共享寄存器_REG_BA 00
0xBB Die0 Shared Register_REG_BB 00
0xBC Die0共享寄存器_REG_BC 00
0xBD Die0共享寄存器_REG_BD 00
0xBE Die0共享寄存器_REG_BE 00
0xBF Die0共享寄存器_REG_BF 06 02
0xC0 Die0共享寄存器_REG_C0 82 00
0xC1 DIe0共享寄存器_REG_C1 02 48
0xC2 DIe0共享寄存器_REG_C2应为
0xC3 DIe0共享寄存器_REG_C3 00
0xc4 Die0共享寄存器_REG_C4 98
0xC5 DIe0共享寄存器_REG_C5 02 02
0xC6 DIe0共享寄存器_REG_C6 10
0xC7 DIe0共享寄存器_REG_C7 13
0xC8 DIe0共享寄存器_REG_C8 8A
0xC9 DIe0共享寄存器_REG_C9 7F 7F
0xCA Die0共享寄存器_REG_CA 1F
0xCB Die0共享寄存器_REG_CB 80
0xCC DIe0共享寄存器_REG_CC 80
0xCD Die0共享寄存器_REG_CD 80
0xCE Die0共享寄存器_REG_CE 02
0xCF DIe0共享寄存器_REG_CF 7F 7F
0xD0 DIe0共享寄存器_REG_D0 1F
0xD1 DIe0共享寄存器_REG_D1 80
0xD2 DIe0共享寄存器_REG_D2 80
0xD3 Die0共享寄存器_REG_D3 80
0xD4 DIe0共享寄存器_REG_D4 02 02
0xD5 Die0共享寄存器_REG_D5 00
0xD6 Die0共享寄存器_REG_D6 04 07
0xD7 Die0共享寄存器_REG_D7 1A
0xD8 DIe0共享寄存器_REG_D8 1A
0xD9 DIe0共享寄存器_REG_D9 06
0xDA DIe0共享寄存器_REG_DA 00 02
0xDB DIe0共享寄存器_REG_DB 09
0xDC DIe0共享寄存器_REG_DC 04
0xDD Die0共享寄存器_REG_DD 35 35
0xDE DIe0共享寄存器_REG_DE 08 18.
0xDF DIe0共享寄存器_REG_DF 08 18.
0xE0 Die0共享寄存器_REG_E0 01 02
0xE1 DIe0共享寄存器_REG_E1 03 00
0xE2 DIe0共享寄存器_REG_E2 03
0xE3 Die0共享寄存器_REG_E3 00
0xE4 DIe0共享寄存器_REG_E4 00
0xE5 Die0共用寄存器_REG_E5 00
0xE6 Die0共享寄存器_REG_E6 00
0xE7 DIe0共享寄存器_REG_E7 00
0xE8 DIe0共享寄存器_REG_E8 20
0xE9 Die0共享寄存器_REG_E9 00
0xEA Die0共享寄存器_REG_EA 00
0xEB Die0共享寄存器_REG_EB 00
0xEC DIe0共享寄存器_REG_EC 00
0xED DIe0共享寄存器_REG_ED 00
0xEE Die0共享寄存器_REG_EE 00
0xEF DIe0共享寄存器_REG_EF 0C 0C
0x0 Die1共享寄存器_REG_00 00
0x1 Die1共享寄存器_REG_01 00
0x2 Die1共享寄存器_REG_02 00
0x3 Die1共享寄存器_REG_03 01
0x4 Die1共享寄存器_REG_04 00
0x5 Die1共享寄存器_REG_05 00
0x6 Die1共享寄存器_REG_06 04
0x7 Die1共享寄存器_REG_07 12 12.
0x8 Die1共享寄存器_REG_08 00
0x9 Die1共享寄存器_REG_09 00
0xA Die1共享寄存器_REG_0A FF FF FF FF
0xB DIe1共享寄存器_REG_0B FF FF FF FF
0xC DIe1共享寄存器_REG_0C FF FF FF
0xD DIe1共享寄存器_REG_0D D0 D0
0xE Die1共享寄存器_REG_0E 00
0xF Die1共享寄存器_REG_0F 00
0x10 Die1共享寄存器_REG_10 00
0x11 Die1共享寄存器_REG_11 00
0x12 Die1共享寄存器_REG_12 28
0x13 Die1共享寄存器_REG_13 00
0x14 Die1共享寄存器_REG_14 00
0x15 Die1共享寄存器_REG_15 00
0x16 Die1共享寄存器_REG_16 00
0x17 Die1共享寄存器_REG_17 00
0x18 DIe1共享寄存器_REG_18 D0 D0
0x19 Die1共享寄存器_REG_19 A0
0x1A Die1共享寄存器_REG_1A 00
0x1B DIe1共享寄存器_REG_1B 00
0x1C Die1共享寄存器_REG_1C 80
0x1D Die1共享寄存器_REG_1D 28
0x1E Die1共享寄存器_REG_1E A0
0x1f DIe1共享寄存器_REG_1F 00 20.
0x20 Die1共享寄存器_REG_20 00
0x21 Die1共享寄存器_REG_21 00
0x22 Die1共享寄存器_REG_22 33 33
0x23 Die1共享寄存器_REG_23 00
0x24 Die1共享寄存器_REG_24 02 02
0x25 Die1共享寄存器_REG_25 00
0x26 Die1共享寄存器_REG_26 3E
0x27 Die1共享寄存器_REG_27 00
0x28 Die1共享寄存器_REG_28 00
0x29 Die1共享寄存器_REG_29 00
0x2A Die1共享寄存器_REG_2A 00
0x2B Die1共享寄存器_REG_2B 00
0x2C Die1共享寄存器_REG_2C 00
0x2D Die1共享寄存器_REG_2D 00
0x2E Die1共享寄存器_REG_2E 00
0x2F Die1共享寄存器_REG_2F 00
0x30 Die1共享寄存器_REG_30 00
0x31 Die1共享寄存器_REG_31 04 04
0x32 Die1共享寄存器_REG_32 6B
0x33 Die1共享寄存器_REG_33 25 25.
0x34 Die1共享寄存器_REG_34 02 02
0x35 DIe1共享寄存器_REG_35 7B
0x36 Die1共享寄存器_REG_36 23
0x37 Die1共享寄存器_REG_37 01
0x38 Die1共享寄存器_REG_38 6B
0x39 Die1共享寄存器_REG_39 25 25.
0x3A DIe1共享寄存器_REG_3A 02 02
0x3B Die1共享寄存器_REG_3B 7B
0x3C Die1共享寄存器_REG_3C 23
0x3D Die1共享寄存器_REG_3D 01
0x3E Die1共享寄存器_REG_3E 14
0x3F Die1共享寄存器_REG_3F 00
0x40 Die1共享寄存器_REG_40 00
0x41 Die1共享寄存器_REG_41 00
0x42 Die1共享寄存器_REG_42 E4
0x43 Die1共享寄存器_REG_43 51
0x44 Die1共享寄存器_REG_44 51
0x45 Die1共享寄存器_REG_45 51
0x46 Die1共享寄存器_REG_46 53
0x47 Die1共享寄存器_REG_47 00
0x48 Die1共享寄存器_REG_48 00
0x49 Die1共享寄存器_REG_49 00
0x4A Die1共享寄存器_REG_4A 00
0x4B Die1共享寄存器_REG_4B 00
0x4C Die1共享寄存器_REG_4C 00
0x4D Die1共享寄存器_REG_4D 00
0x4E Die1共享寄存器_REG_4E 00
0x4F Die1共享寄存器_REG_4F 2D
0x50 Die1共享寄存器_REG_50 00
0x51 DIe1共享寄存器_REG_51 20
0x52 Die1共享寄存器_reg_52 80
0x53 Die1共享寄存器_REG_53 01
0x54 DIe1共享寄存器_REG_54 7E 7E
0x55 Die1共享寄存器_REG_55 64
0x56 Die1共享寄存器_REG_56 80
0x57 Die1共享寄存器_REG_57 1C
0x58 Die1共享寄存器_REG_58 80
0x59 DIe1共享寄存器_REG_59 16 16.
0x5A DIe1共享寄存器_REG_5A 00
0x5B Die1共享寄存器_REG_5B 04
0x5C Die1共享寄存器_REG_5C 00
0x5D Die1共享寄存器_REG_5D 05
0x5E Die1共享寄存器_REG_5E 00
0x5F Die1共享寄存器_REG_5F 00
0x60 Die1共享寄存器_REG_60 80
0x61 Die1共享寄存器_REG_61 00
0x62 Die1共享寄存器_REG_62 00
0x63 Die1共享寄存器_REG_63 00
0x64 Die1共享寄存器_REG_64 00
0x65 Die1共享寄存器_REG_65 58
0x66 Die1共享寄存器_REG_66 77
0x67 Die1共享寄存器_REG_67 10
0x68 Die1共享寄存器_REG_68 00
0x69 Die1共享寄存器_REG_69 2C
0x6A Die1共享寄存器_REG_6A 00
0x6B Die1共享寄存器_REG_6B 00 00
0x6C Die1共享寄存器_REG_6C 00
0x6D Die1共享寄存器_REG_6D 00
0x6E Die1共享寄存器_REG_6E 00
0x6f DIe1共享寄存器_REG_6F 00
0x70 Die1共享寄存器_REG_70 00
0x71 Die1共享寄存器_REG_71 00
0x72 Die1共享寄存器_REG_72 00
0x73 Die1共享寄存器_REG_73 20
0x74 DIe1共享寄存器_REG_74 FF FF FF
0x75 Die1共享寄存器_REG_75 FF FF FF
0x76 Die1共享寄存器_REG_76 0C 0C
0x77 Die1共享寄存器_REG_77 00
0x78 Die1共享寄存器_REG_78 00
0x79 Die1共享寄存器_REG_79 00
0x7A DIe1共享寄存器_REG_7A 00
0x7B DIe1共享寄存器_REG_7B 00
0x7C Die1共享寄存器_REG_7C 08 44
0x7D DIe1共享寄存器_REG_7D 10 3B
0x7E Die1共享寄存器_REG_7E 00 CE
0x7f DIe1共享寄存器_REG_7F 10 3D
0x80 Die1共享寄存器_REG_80 00 B5
0x81 Die1共享寄存器_REG_81 8D 77
0x82 Die1共享寄存器_REG_82 66
0x83 Die1共享寄存器_REG_83 07 01
0x84 Die1共享寄存器_REG_84 38 00
0x85 Die1共享寄存器_REG_85 8D 7C
0x86 Die1共享寄存器_REG_86 66
0x87 Die1共享寄存器_REG_87 00
0x88 Die1共享寄存器_REG_88 00
0x89 Die1共享寄存器_REG_89 00
0x8A DIe1共享寄存器_REG_8A 00
0x8B Die1共享寄存器_REG_8B 00
0x8C Die1共享寄存器_REG_8C 00
0x8D Die1共享寄存器_REG_8D 00
0x8E Die1共享寄存器_REG_8E 00
0x8F Die1共享寄存器_REG_8F 00
0x90 Die1共享寄存器_REG_90 0C 0C
0x91 Die1共享寄存器_REG_91 27
0x92 Die1共享寄存器_REG_92 11
0x93 Die1共享寄存器_REG_93 03 03
0x94 Die1共享寄存器_REG_94 00
0x95 Die1共享寄存器_REG_95 1A
0x96 Die1共享寄存器_REG_96 08
0x97 Die1共享寄存器_REG_97 1A
0x98 Die1共享寄存器_REG_98 08
0x99 Die1共享寄存器_REG_99 00
0x9A DIe1共享寄存器_REG_9A 00
0x9B Die1共享寄存器_REG_9B 00
0x9C DIE1共享寄存器_REG_9C FA
0x9D Die1共享寄存器_REG_9D 03
0x9E Die1共享寄存器_reg_9E D8
0x9F Die1共享寄存器_REG_9F 00
0xA0 Die1共享寄存器_REG_A0 10
0xA1 Die1共享寄存器_REG_A1 21 21.
0xA2 Die1共享寄存器_REG_A2 22 22.
0xA3 DIe1共享寄存器_REG_A3 33 33
0xA4 DIe1共享寄存器_REG_A4 33 33
0xA5 Die1共享寄存器_REG_A5 64 64
0xA6 Die1共享寄存器_REG_A6 00
0xA7 DIE1共享寄存器_REG_A7 11
0xA8 Die1共享寄存器_REG_A8 21 21.
0xA9 DIe1共享寄存器_REG_A9 22 22.
0xAA Die1共享寄存器_REG_AA 43
0xAB Die1共享寄存器_REG_AB 65 65
0xAC Die1共享寄存器_REG_AC 00
0xAD Die1共享寄存器_REG_AD 00
0xAE Die1共享寄存器_REG_AE 20 E0
0xAF Die1共享寄存器_REG_AF D1 D4
0xB0 Die1共享寄存器_REG_B0 10
0xB1 DIe1共享寄存器_REG_B1 21 21.
0xB2 Die1共享寄存器_REG_B2 33 33
0xB3 Die1共享寄存器_REG_B3 85 85
0xB4 DIe1共享寄存器_REG_B4 B9 B9
0xB5 Die1共享寄存器_REG_B5 FD FD
0xB6 Die1共享寄存器_REG_B6 46
0xB7 Die1共享寄存器_REG_B7 69 00
0xB8 Die1共享寄存器_REG_B8 02 02
0xB9 Die1共享寄存器_REG_B9 00
0xBA Die1共享寄存器_REG_BA 00
0xBB Die1共享寄存器_REG_BB 00
0xBC Die1共享寄存器_REG_BC 00
0xBD Die1共享寄存器_REG_BD 00
0xBE Die1共享寄存器_REG_BE 00
0xBF Die1共享寄存器_REG_BF 06 02
0xC0 Die1共享寄存器_REG_C0 00
0xC1 Die1共享寄存器_REG_C1 48
0xC2 Die1共享寄存器_REG_C2 be
0xC3 Die1共享寄存器_REG_C3 00
0xc4 Die1共享寄存器_REG_C4 98
0xC5 Die1共享寄存器_REG_C5 02 02 02
0xC6 DIe1共享寄存器_REG_C6 10
0xC7 DIe1共享寄存器_REG_C7 13
0xC8 Die1共享寄存器_REG_C8 8A
0xC9 Die1共享寄存器_REG_C9 7F 7F
0xCA Die1共享寄存器_REG_CA 1F
0xCB Die1共享寄存器_REG_CB 80
0xCC Die1共享寄存器_REG_CC 80
0xCD Die1共享寄存器_REG_CD 80
0xCE Die1共享寄存器_REG_CE 02
0xCF Die1共享寄存器_REG_CF 7F 7F
0xD0 Die1共享寄存器_REG_D0 1F
0xD1 Die1共享寄存器_REG_D1 80
0xD2 DIE1共享寄存器_REG_D2 80
0xD3 Die1共享寄存器_REG_D3 80
0xD4 Die1共享寄存器_REG_D4 02 02
0xD5 Die1共享寄存器_REG_D5 00
0xD6 Die1共享寄存器_REG_D6 04 07
0xD7 Die1共享寄存器_REG_D7 1A
0xD8 Die1共享寄存器_REG_D8 1A
0xD9 Die1共享寄存器_REG_D9 06
0xDA Die1共享寄存器_REG_DA 00 02
0xDB Die1共享寄存器_REG_DB 09
0xDC Die1共享寄存器_REG_DC 04
0xDD Die1共享寄存器_REG_DD 35 35
0xDE DIe1共享寄存器_REG_DE 08 18.
0xDF Die1共享寄存器_REG_DF 08 18.
0xE0 Die1共享寄存器_REG_E0 01 02
0xE1 Die1共享寄存器_REG_E1 03 00
0xE2 Die1共享寄存器_REG_E2 03
0xE3 Die1共享寄存器_REG_E3 00
0xE4 Die1共享寄存器_REG_E4 00
0xE5 Die1共享寄存器_REG_E5 00
0xE6 Die1共享寄存器_REG_E6 00
0xE7 Die1共享寄存器_REG_E7 00
0xE8 Die1共享寄存器_REG_E8 20
0xE9 Die1共享寄存器_REG_E9 00
0xEA Die1共享寄存器_REG_EA 00
0xEB Die1共享寄存器_REG_EB 00
0xEC Die1共享寄存器_REG_EC 00
0xED Die1共享寄存器_REG_ED 00
0xEE Die1共享寄存器_REG_EE 00
0xEF Die1共享寄存器_REG_EF 0C 0C
0x0 Rx/Tx A0_REG_00 00 00
0x1 Rx/Tx A0_REG_01 00
0x2 Rx/Tx A0_REG_02 00
0x3 Rx/Tx A0_REG_03 00
0x4 Rx/Tx A0_REG_04应为
0x5 Rx/Tx A0_REG_05 00
0x6 Rx/Tx A0_REG_06 00
0x7 Rx/Tx A0_REG_07 03 03
0x8 Rx/Tx A0_REG_08 00
0x9 Rx/Tx A0_REG_09 00
0xA Rx/Tx A0_REG_0A 00
0xB Rx/Tx A0_REG_0B 00
0xC Rx/Tx A0_REG_0C 00
0xD Rx/Tx A0_REG_0D 00
0xE Rx/Tx A0_REG_0E 07
0xF Rx/Tx A0_REG_0F 81 C4
0x10 Rx/Tx A0_REG_10 81
0x11 Rx/Tx A0_REG_11 C2 81
0x12 Rx/Tx A0_REG_12 C2 C1
0x13 Rx/Tx A0_REG_13 82
0x14 Rx/Tx A0_REG_14 C0 82.
0x15 Rx/Tx A0_REG_15 86 C0
0x16 Rx/Tx A0_REG_16 83 84
0x17 Rx/Tx A0_REG_17 C2
0x18 Rx/Tx A0_REG_18 C3 C0
0x19 Rx/Tx A0_REG_19 83 81
0x1A Rx/Tx A0_REG_1A 86 81
0x1B Rx/Tx A0_REG_1B 7A 99
0x1C Rx/Tx A0_REG_1C 08 0B
0x1D Rx/Tx A0_REG_1D 00
0x1E Rx/Tx A0_REG_1E 00
0x1f Rx/Tx A0_REG_1F 00
0x20 Rx/Tx A0_REG_20 00
0x21 Rx/Tx A0_REG_21 00
0x22 Rx/Tx A0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hochang、

    您可能没有器件 EEPROM 的最新版本。 您可以在 E2E 上向我发送朋友申请、并通过私人消息向我发送您的电子邮件地址吗? 完成此操作后、我可以为您提供对此文件夹和我们的安全文件夹的访问权限。

    最棒的

    David