This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:CS1516534:Si 模型(S 参数)信息

Guru**** 2881470 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189999/ds320pr810-cs1516534-si-model-s-parameter-information

器件型号:DS320PR810

CS1516534:PN 的 Si 模型(S 参数)信息:DS320PR810

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    请向我们发送朋友请求、以便我们可以为您提供此 s 参数模型。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送朋友请求、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我已接受您的朋友请求。 但是、我看不到、或者您使用您的朋友请求消息向我发送了您的公司电子邮件地址。

    此致、Nasser