This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:原理图审阅和

Guru**** 2904010 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190541/tusb8044a-schematic-review-and

器件型号:TUSB8044A

尊敬的团队:  

我的客户希望将 TUSB8044A 用于4端口 USB 集线器项目。  

请查看下面的客户原理图/问题、并告知您的意见。  

Q1)过流功能。  

当过流信号被置为 OVERCURRXz 时、我知道所有下行端口的电源将被关闭。

如果过流信号取消置位、TUSB8044A 是否会自动重新工作? 还是需要像 POR 那样进行全面复位?

Q2) TUSB8044A 是否可用于不带 I2C 控制的独立类型?

  

-上:已连接的 AP  

-DN1:USB2.0  

-DN2:备件

- DN3/4:USB3.0 (高达900mA)  

=>客户不使用充电、广告牌、OTP 功能、  

e2e.ti.com/.../06_5F00_MAIN_5F00_USB_5F00_HUB.pdf

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1: 当过流信号取消置位时、TUSB8044A 会自动再次工作、无需复位。

    2:如果您不需要 EEPROM 来更改配置、则无需 I2C。

     将在今天稍后回顾原理图。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1;VSYS_5V 来自哪里? 和 VDD_A_U_3V3相同。

    2;nOVERCURZZ 应为 PU 3.3V。

    3:您是否在 DN1/DN2上提供5V 电压?