This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:将 mipi CSI-2信号转换为 LVDS

Guru**** 2818725 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190365/ds25br150-convert-mipi-csi-2-signals-to-lvds

器件型号:DS25BR150

您好 TI 团队、

 我尝试使用 DS25BR150将 MIPI CSI-2信号转换为 FPGA 上的 LVDS、而无需本地 MIPI D-PHY IO 支持。 对于 MIPI CSI-2的 HS、它符合 DS25BR72的数据表。 对于具有1.2V 摆幅的 MIPI CSI-2的 LP、我知道 NPT 是否符合最大值  在 DS25BRID 的数据表中|VID|= 1V。

 LP 无需由 DS25BR150进行转换、将直接或通过单端电平位移连接到 FPGA。 我担心1.2V 摆幅是否会损坏 DS25BR325+和 IN-的 IN-。

 期待 TI 团队的检查。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS25BR150不支持 MIPI CSI-2转 LVDS、遗憾的是、我们的产品系列中没有 MIPI CSI-2转 LVDS 解决方案。 1.2V 不会损坏器件、因为 LVDS 器件的绝对最大额定值为-0.3V 至4V。  

    但 DS25BR150没有 LP RX 来支持 LP 状态到 HS 状态的转换。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      感谢您的快速回复。

      对于 LP、它连接到 FPGA、如下所示:

     因此、不需要 由 DS25BR150转换 LP。  DS25BR150仅用于将 MIPI HS 电平转换为 FPGA 侧的 LVDS 电平。

     在 LP 状态期间、当 MIPI 输出、LP_P、LP_N 将为11、01、00时进入 HS 模式。 在01代码中 、DS25BR150是否 将其视为超过最大值的|VID| 数据表中的1V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VID =过孔- VIB、因此对于1.2V LP、是的、您将超过1V VID、这将超出绝对最大额定值。  

    当您尝试将信号拆分为 DS25BR150和 FPGA 时、我还担心您的 HS 信号完整性。 MIPI 不用于驱动两个输入。

    同样、DS25BR150不是 MIPI CSI-2转 LVDS 的理想解决方案。

    谢谢

    David