This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:编程或配置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190384/tusb9261-q1-programming-or-configuration

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

看看 TUSB9261IPAPQ1和 TUSB9261IPAPRQ1。  我们计划设计 USB 至 SATA 桥接器件。  这将连接到4  个不同大小的驱动器。

  • 它们是否相互替代?
  • 它们的驱动程序是否需要用于这些应用?
  • 我看到参考设计中有一个 EEPROM、它的用途是什么?  我们是否需要对其进行编程?
  • 是否还有其他需要完成的配置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:是的

    2:是的、 您需要固件才能使 TUSB9221正常工作。

    3: TUSB9261 ROM 包含执行初始化的全局复位后执行的引导代码
    将固件映像从连接的 SPI 闪存加载到本地 RAM 所需的配置

    4:对于 USB 至 SATA、您只需要 TI.com 上的默认固件。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    第二个示例。 我询问此器件是否需要 USB 驱动程序而不是固件。  USB 驱动程序是否存在、或者这是否看起来像一个到 PC 的跳转驱动器?

    对于第4个问题、这是否意味着我不需要连接 SPI 闪存部件、它只会启动并运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    账单:

      对于2,除固件外,不需要任何特殊的 USB 驱动程序,就像 USB 集线器。

      对于 Q4:您确实需要 SPI 闪存器件来存储固件映像。引导代码可以将其加载到本地 RAM 中。

    此致

    Brian