This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:DP149与 I2C CTL 不通信

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190092/sn65dp149-dp149-not-communication-with-i2c-ctl

器件型号:SN65DP149

大家好、

我使用的是 DP149板、通过 I2C CTL 线路与器件通信时遇到问题。 我无法从微控制器接收来自 DP149的 ACK。 我的设置是:

I2C 在主微控制器中设置为100KHz。

连接到+3.3V 的 DP149引脚 I2C_EN。 HDMI_SEL/A1和 EQ_SEL/A0连接至 GND。 当我将 OE 置为高电平时、我尝试在地址0xBD 发送数据包以读取所有寄存器、但我无法从 DP149获取 ACK。

我应该检查什么以查看器件是否正常工作且连接良好?

谢谢你。

硬钎焊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emazed

    DP149 I2C 是一个7位寻址、您可以尝试 I2C 地址0x5E 吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我交换了 SCL 和 SCA。 抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新、我很高兴您能够找到问题的根本原因。

    谢谢

    David