This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550-Q1电路审查请求

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189017/tcan4550-q1-tcan4550-q1-circuit-review-request

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:RM46L852、 TCAN4550

尊敬的

请求查看 TCAN4550电路图。 

RM46L852

TCAN4550

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chunho、

    很抱歉、我们的一位专家将于2023年1月24日在 CST 业务结束时对此做出回应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunho、

    我已经查看了原理图、它看起来很好。  我有以下意见供你考虑。

    • nINT 和 GPO2引脚为开漏引脚、需要一个上拉电阻器。  原理图中的上拉电阻器是 DNI、因此需要安装这些电阻器、以便使用这两个引脚将中断状态返回到 MCU。
    • SPI 总线未激活时、SPI NCS 引脚应为高电平。  如果 MCU 将 NCS 引脚驱动为高电平、则原理图中的 DNI 上拉电阻器可以保持为 DNI。  但是、您可能需要考虑安装此上拉电阻器、以确保 SPI 未激活时引脚为高电平。
    • 晶体振荡器组件看起来可以正常启动、我认识到这些值与 TCAN4550 EVM 类似。  但是、您仍应优化此电路、以确保其在电路板上和所需的工作条件下保持稳定。   如需更多信息、请参阅《TCAN455x 时钟优化和设计指南》应用手册。
    • 禁止(INH)引脚似乎未被使用、这是正常的、并且它只连接到一个测试点。  该引脚在器件处于活动状态时驱动为高电平、但在器件处于非活动状态时变为高阻态。  通常情况下、当使用时、应有一个下拉电阻来对寄生电容的电压进行放电并将线路保持在低电平。  如果没有下拉电阻器、此放电可能需要一些时间。  不需要对原理图进行任何更改、但在使用该测试点进行测量时请记住这一点。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答  

    nWKRQ 引脚。 它是否需要上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunho、

    默认情况下、nWKRQ 引脚被驱动为高电平至3.6V、这是一个源自 VSUP 电源的内部电源轨、因此当器件处于睡眠模式时、它处于激活状态。   因此、如果它保留在默认配置中、则不需要上拉电阻器。

    但是、可以将其配置为开漏引脚类型、以便通过将 nWKRQ_VOLTAGE 位(0x0800[19])设置为"1"来使用连接到 VIO 轨的上拉电阻器。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCU I/O 电压为3.3V。 您说 nWKRQ 以3.6V 的电压驱动、是否可以将 nWKRQ 引脚直接连接到 MCU? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunho、

    大多数 MCU 应能够承受3.6V 的电压、但需要针对您使用的特定 MCU 进行验证。  如果 MCU 不能承受3.6V 的电压、则可以使用几个电阻器对其进行分压或切换到需要上拉电阻器达到3.3V 的开漏配置。

    此致、

    Jonathan