This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 USB 转 PCIe (第1代)转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190576/looking-for-usb-to-pcie-gen-1-translator

主题中讨论的其他器件:TUSB7340

您好!

我的客户正在寻找 USB 和 PCIe (第1代)、USB 到 PCIe、PCIe 到 USB 或双向之间的转换器。
TI 是否有任何推荐器件?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将 USB 设备连接到 PCIe 系统、请使用 TUSB7340等 USB 主机控制器。 (但它是 NRND;TI 没有活动器件。)

    在一般情况下、无法将 PCIe 设备连接到 USB 主机;这需要为所使用的每种协议编程一个微处理器。