This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:EtherCAT 设计

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184315/dp83826e-design-for-ethercat

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388S

大家好、

我使用 TMS320F28388S 设计了 EtherCAT 模块。

参考电路为 MCU063B (003)_Sch. DP83822缺货、因此我选择使用 DP83826E。

遗憾的是、设计的电路板无法正常工作。 我有几个问题:

TD_P 和 TD_M 的电路设计
 -我使用3.3V 电压放置49.9电阻器。 但我在 snla344b 中发现了差异点
 - DP83288和 DP83826之间的 TD+和 TD-之间是否存在差异?

2.搭接配置
 -有一个针对 EtherCAT [snla344b]的自举引脚配置示例。
  我将其设计为以下配置。  

  设置0:0 ->下拉2.49K
  绑带1:0 ->下拉2.49K
  设置2:0 [EtherCATport 0]-->下拉2.49K
         1 [EtherCATport1] ->上拉2.49K
  绑带3:0 ->下拉2.49K
  绑带4:0 ->下拉2.49K
  绑带5:0 ->下拉2.49K
  搭接6:1 ->上拉2.49K
  搭接7:1 ->上拉2.49K
  绑带8:1 ->上拉2.49K
  搭接9:0 ->下拉2.49K
  绑带10:0 ->下拉2.49K
  引脚1:NC 或上拉电阻器--> NC

我们是否可以在检查自举配置是否正确方面寻求您的帮助? 此外、如何连接 TD_P 和 TD_N?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    最大的差异之一是 MDI 终端电路。 DP83822是电流模式驱动器、而 DP83826是电压模式驱动器;因此、DP83822需要端接、而 DP83826不需要端接。 我建议更改您的设计以考虑正确的 MDI 网络、然后重新测试。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    非常感谢您对此进行深入研究。  我计划使用 snla344b 作为参考来修改它。

    EtherCAT 的自举配置如何?  请帮我们检查一下。 我想在修改 电路之前验证自举配置。 谢谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    这与 SNLA344B 表3-2中所述的设置相匹配。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    移除49.9电阻后、您的电路是否正常工作?

    谢谢、

    Jagbir