This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0346:是否可以将第1个 LMH0346的 SCO 输出用于第2个 LMH0346的 EXT CLK 输入?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190282/lmh0346-is-it-possible-to-use-sco-output-of-1st-lmh0346-for-ext-clk-input-of-2nd-lmh0346

器件型号:LMH0346

大家好、

我的客户考虑使用两个具有一个晶体的 LMH0346。
他假设了以下情况。
-晶体连接到第一个 LMH0346  
-将第1个 LMH0346的 SCO (输出)用于第2个 LMH0346的 EXT CLK (输入)
情景是否合理?

如果可能、他希望知道如何配置原理图。

请注意、
雅丽塔