This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:测试10/100/1000 Mbps 以太网 MAC 至100Base-FX 和1000Base-X 媒体接口

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185879/dp83869evm-testing-of-10-100-1000-mbps-ethernet-mac-to-100base-fx-and-1000base-x-media-interface

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869HMDP83869

大家好、

在以太网至光纤介质转换器之间进行性能测试时、我需要一些帮助。

10/100/1000Mbps 以太网 MAC 至100Base-FX 和1000Base-X 收发器或 SFP 介质接口。

之前我尝试使用100 Mbps 介质转换器

此测试的限制是,我无法更改以太网端的速度,现在我需要10/100/1000 Mbps 的速度,同时介质接口通过光纤100Base-FX 和1000Base-X。

TI 是否有任何可用于连接 MAC 接口的附加电路板(在 EVM TP/Burgheader 中提供用于 RGMII 连接)。

建议使用任何应用手册/文档来验证此接口。

我在 snla318应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snla318/snla318.pdf?ts=1673282006459&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 上有相应的软件设置。我需要一些帮助,如何在 DP83869EVM 上创建设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikunj、

    介质转换器设置在 DP83869EVM 用户指南中指定:
    https://www.ti.com/lit/ug/snlu237/snlu237.pdf?ts=1673376857010&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83869EVM


    [引用 userid="545787" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185879/dp83869evm-testing-of-10-100-1000-mbps-ethernet-mac-to-100base-fx-and-1000base-x-media-interface ]此测试的限制是、我无法更改以太网端的速度、现在我需要10/100/1000 Mbps 的速度、同时介质接口通过光纤100Base-FX 和1000Base-X 传输数据[/引用]

    您能否详细说明您想要实现的目标?  

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我需要以太网端的10/100/1000Mbps 速度。 这可以同时支持选件100Base-FX SFP 和1000Base-X SFP (我将相应地更改 SFP 模块)。

    (在以太网端使用任何速度并通过光纤支持100Base-FX 或1000Base-X,我不确定这是否可行)

    根据1000 Mbps 介质转换器和100 Mbps 介质转换器模式,需要匹配两侧(铜线和光纤)的速度。

    我想如果我选择了在 snla318文档第1.11节中提到的光纤/铜(特殊用例)模式 RGMII,那么我可以接受我的上述要求,但我不确定请分享您的想法。

    https://www.ti.com/lit/an/snla318/snla318.pdf?ts=1673422108457&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    让我们来讨论一下我需要什么

    -我需要能够通过 SFP 与网络交换机通信的转换器。

    因此、连接 shoud 就像下图所示

    Requirement setup

    我知道,如果我对 EVM 进行了两面相同的设置,它将起作用。

    推荐:-

    根据数据表第9.4.2节

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83869hm.pdf?ts=1673422276286&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    不支持更改1000Base-X 和100Base-FX 中的速度、因为链路的两端必须配置为相同的运行速度

    但在串行 GMII 中、可以更改数据表中的速度部分9.4.3

    对于100Mbps 和10Mbps 运行、SGMII 的1.25Gbps 速率过高。 以100Mbps 运行时
    模式下、PHY 通过复制每个帧字节10次来延长帧、在10Mbps 模式下
    PHY 通过复制每个帧字节100次来延长帧。 此框架伸长发生在上方
    IEEE 802.3 PCS 层、因此帧定界符的起始每帧只显示一次。
    SGMII 接口包括自动协商功能。 自协商提供了一种控制机制
    在 PHY 和 MAC 之间交换的信息。 这允许自动设置接口
    根据 MDI 侧的介质速度模式分辨率进行配置。 在 MAC 环回模式中、即 SGMII
    速度由 MDI 速度选择决定。 SGMII 接口在自动协商和强制模式下工作
    在 MAC 回送操作期间进入速度模式。 SGMII 自动协商是默认的工作模式。

    但在 SGMII 模式协议中、与可在网络端使用的标准 SFP 不兼容。

    什么应该是符合我要求的正确设计。

    谢谢,

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikunj、

    感谢您的详细回答、我相信我现在对您的应用有了更好的了解。

    介质转换器模式:
    正如您提到的、这不能成为您的应用的解决方案、因为铜侧和光纤侧两端的速度应该相同。

    您的应用拓扑仅用作转换器:

    如果我的理解是正确的、上述设置应有助于您的转换器应用连接到网络交换机。

    如果您有进一步的疑问、请告诉我。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul、

    我现在是为 Nikunj 作答。 评论如下:

    感谢 Rahul 的重播。

    1)关于以下图像为介质转换器模式


    您能不能建议我 TI 是否提供此类配置以及一些应用手册或设计指南。

    2) 2)让我们通过 EVM 设置进一步讨论我的应用


    注- SFP 模块详细信息-"AC-SFP-SX-E - 1Gbit/s 2 x mm OM2、最大550m、850nm"
    当我用100Mbps 更改光纤速度和开关具有自动协商功能时、此设置是否起作用? 它将自动切换到100Mbps 模式(因为光纤速度为100Mbps,即使是1000Base-X)。 对吗?

     根据 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842985/dp83869hm-media-converter-mode-for-copper-to-fiber?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83869EVM# 主题
    100m 铜<>评估板#1 (仅限带配置的 DP83869EVM)<> 1000M 光纤 SFP (支持1000Base-X 的 SFP)<>光纤电缆<> 1000M 光纤 SFP (支持1000Base-X 的 SFP)<>评估板#2 (仅限带配置的 DP83869EVM)<> 100m

    (考虑将光纤速度配置为100M)
    此设置正常工作
    在我的应用程序中,我只需要一个更改。
    100m 铜<评估板(仅限带配置的 DP83869EVM)<>1000M 光纤 SFP (支持1000Base-X 的 SFP)<>光纤电缆<>1000M 光纤 SFP (支持1000Base-X 的 SFP)<>可支持10/100/1000M 速度的网络交换机。
    (有可能吗? 或者、我们在两端都需要相同的配置设置、这只是因为 EVM 实现了一些特殊配置"在100Mbps 模式下运行时、PHY 通过复制每个帧字节10倍的帧延伸长度来延长帧、这是在 IEEE 802.3 PCS 层之上发生的、 因此,帧定界符的起始仅每帧显示一次”DP83869HM 数据表9.4.2和9.4.2中提到),或者“SGMII 自动协商不同于1000BASE-X 自动协商”(因为1000BASE-X 自动协商标准适用于 SFP 基本网络交换机)等其他原因。

    注:- 100Mbps 模式,PHY 通过复制每帧字节10次来延长帧(即使我在光纤端更改速度,此帧复制是否适用?) ,智能 SFP 基础网络交换机中是否有任何配置可供通信,即使在 PC 层中应用复制)
    感谢您的帮助我希望您能清楚地了解我的应用所需的内容,因为只有一个 DP83869能够以网络速度进行通信(“特殊模式”在以太网中修复100Mbps,在 EVM 和网络交换机的两端修复1000Base-X SFP 模块)。

    此致、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong Yu、

    [报价 userid="489909" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185879/dp83869evm-testing-of-10-100-1000-mbps-ethernet-mac-to-100base-fx-and-1000base-x-media-interface/4470350 #4470350"]如果 TI 提供了此类配置、并提供了一些应用手册或设计指南、您能不能向我提出建议。[/quot]

    我们没有经过此应用的应用手册或设计。

    对于剩余的注释、请给我一些时间来了解不同的测试用例场景以及您分享的其他 E2E 帖子。 我将尝试在下一周对该问题进行更多调试并分享我的反馈。

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong Yu、

    我已经对以下拓扑进行了测试:

    100 Mbps 速度(固定)--> 1000 Base-X 支持的 SFP <-->光缆--> 1000 Base-X SFP -->网络交换机(支持10/100/1000 Mbps)

    以下是我的调查结果、我以粗体突出显示了所有工作设置

    测试1:

    PC (10/100/1000)<->(869100m 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)

    PC (强制100m)<->(869100m 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)

    -在上述拓扑中,不会注意到链路,但当我强制网络交换机速度为100M 时,整个设置工作正常。 设置如下:
    PC (10/100/1000)<->(869100m 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(强制100m)

    PC (强制100m)-->(869100m 介质转换器)-->千兆 SFP 模块-->光缆-->千兆 SFP 模块-->网络交换机(强制100m)

    测试2:

    以下测试设置也起作用:

    PC (10/100/1000M)<->(8691000M 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)

    PC (强制100m)<->(869 1000M 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    它与主题 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186434/dp83869evm-dp83869evm-interfacing-with-network-switch/4484876#4484876类似

    一旦我获得设置映像和 PHY 读取值、我将按照上述情况使用解决方案来解决此问题。

    此致、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikunj、

    当然、我明天会与您分享这些信息。

    此致、
    Rahul