This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET2591TA:具有逻辑类输出的 TIA

Guru**** 2948630 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857-DIE, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184883/onet2591ta-tia-with-logic-like-output

器件型号:ONET2591TA
主题中讨论的其他器件:OPA857-DIE、 OPA857、 OPA656-DIE

我将构建一个采用 TO-18/TO-46封装的10Mbps RZ 简单光学接收器。 该接收器需要输出 EL。 信号、对于"导通"信号、该信号将大于0.7 x Vcc;对于"关断"信号、该信号将小于0.3 x Vcc。  

我在 PIN - TIA 组件方面有一些经验、但这些经验不会为我提供所需的电压输出。  

您是否有适合该工作的东西?

我们的光学信号将为850nm、我们使用 GaAs PIN PD、信号数据速率为10Mbps 调制 RZ。 我知道2.5G TIA 是一种过度使用、但您可能可以建议更合适的方法。 理想情况下、我正在寻找低带宽放大来实现小于-30dBm 的灵敏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我们没有任何您所需速度范围内的专用光纤网络芯片。 但是、您可以在此应用中使用我们的标准模拟跨阻放大器之一。  还有几个问题。  

    1.您是否需要将放大器作为裸片提供、或者封装的器件是否起作用?  

    2.光电二极管的预期输入电流范围是多少?  

    3.您的 VCC 是什么?  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的回复。 您能否给我发送指向专用光纤网络芯片的链接?

    1) 1)裸片是首选裸片、因为它可以放置在到 CAN 中。

    2) 2)光电二极管将产生最大0.5mA 的电流。

    3)理想情况下约为5V、但我可以接受3.3V。

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    这是指向我们的光纤网络 IC 页面的链接。  https://www.ti.com/interface/optical-networking-ics/products.html

    我们确实有 OPA857-DIE 等器件可以为您提供帮助、并且比我们的 Onet 器件简单得多、但问题是输出摆幅有限、无法根据 VCC 达到您的目标值。 光学网络 TIA 仍应适合您、其速度比您所需的速度快一点。  

    最棒的  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我认为 ONET2591TA 最符合需要 。 话虽如此、这对于我们的要求来说非常快、我所需的速度理想慢于200MHz。  ONET2591TA 的另一个问题是它具有差分输出、而我需要单端输出。  

    我认为 OPA857不合适。  

    您是否可以提出任何其他选项?

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

     由于 ONET2591TA 的速度、它可能不适合您的设计要求。

      Jacob 对 OPA857的建议仍然用作单端输出。  该器件为伪差分器件、可在器件的 OUT 引脚上看到信号。 OUTN 是一个可选基准、在与 ADC 连接时非常有用。  

     放大器的预期输入电容是多少? 我还建议查看 OPA656-DIE、即使它确实需要高电压电源。  

    谢谢、

    Sima