This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:48引脚 LQFP 电源焊盘的尺寸?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190228/dp83848c-size-of-48-pin-lqfp-power-pad

器件型号:DP83848C

采用48-LQFP 封装的 DP83848VV 的数据表 TI 称为其"PT 封装"、显然具有49引脚的下方电源板形式。

这是真的吗?  由于数据表后几页中的封装图是指底面的电源板、因此存在不确定性、但下一页中的后续封装图根本不显示电源板。

封装图在 TI 技术白皮书 SLMA002的脚注中提到了有关电源板的更多信息。  我在这篇技术文章中进行了介绍、但它的焊盘尺寸没有任何变化。

感谢您在这方面提供的任何帮助。  我想保留在 PCB 布局队列中的位置。  在美国、实际的 DP83848VV 器件极少。

Jim Olson
美国印第安纳波利斯


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是指 HLQFP 还是 LQFP 封装? LQFP 封装没有接地焊盘、而 HLQFP 有接地焊盘。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Evan。  Mouser 美国库存中的数量为191个器件、是 CVV 版本、即 PT (或 LQFP)封装。  

    因此、您会说窄温度版本没有底面电源板、但较宽温度 HLQFP 版本确实如此。  

    感谢您的澄清。  我们的应用适用于普通室温、因此我对 Mouser 所拥有的无焊盘版本很满意。

    非常感谢这次论坛。

    Jim Olson

    美国印第安纳波利斯