This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:强制引脚搭接

Guru**** 2752875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190657/dp83867ir-mandatory-pin-straps

器件型号:DP83867IR

你好

我们的客户正在调查是否将 DP83867用于新项目。

PCB 空间受到严格限制、他们希望在 SW 控制模式下最大限度地减少引脚搭接的外部电阻器数量。

放置电阻器以保持基本功能时、必须使用哪种引脚搭接?

在数据表中、以下函数似乎可以通过 SW 寄存器设置进行初始化。 我们可以减少这些引脚的引脚搭接吗?

 

RX_D5引脚:强制 MIDI / X、半双工使能        

RX_D6引脚:AMDIX 禁用

RX_DIV/RX_CTRL 引脚:自动禁用

CRS 引脚:快速链路丢弃

LED_0引脚:镜像启用

 

此致、

Mochizuki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    所有列出的功能都可以通过软件配置、并且不需要搭接。 MAC 接口可能需要一个用于实现基本功能的自举。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    感谢您的快速回复。

    我们将保留与 MAC 相关的设置的引脚搭接、例如 PHY_ADDx、ANEG_SELx、RGMII 禁用、速度优化启用、时钟输出禁用 和 RGMII 时钟偏差 TXx/Rxx。

    由于我们是模拟硬件工程师、不熟悉这些内容、但我们可以制定 PCB 布局计划。

    此致、

    Mochizuki