This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:是否提供 SN65LVDS822EVM? 提供光绘文件?

Guru**** 2992960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190360/sn65lvds822-availability-of-sn65lvds822evm-provide-gerber-files

器件型号:SN65LVDS822
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93B

团队、

我找不到 TI.com 上列出的 SN65LVDS822RGZEVM 电路板。
-是否已停产?
-我们是否可以提供 Gerber 文件,以便客户可以构建该文件并使用样本进行一些测试?
- TI.com 上仍可提供/可订购的最接近的 EVM 是什么?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A.、

    1. 是的、此电路板不再制造。
    2. 您可以参阅 SN65LVDS822用户指南(修订版 A),其中包含 EVM 原理图和 EVM 布局图。  
    3. 这是一款较旧的器件、因此类似的 EVM 很难找到。 您能否提供有关您的系统需求的更多信息? 正在使用哪种接口? 您是否需要与特定器件兼容? 什么是通用拓扑?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa、

    是的、我们(客户和 I)看到了 EVM UG - SLLU184、其中包含不同的信息。
    但在本例中、我们需要 Gerber 的源文件。

    客户需要对基于 SN65LVDS93B 的设计进行一些验证测试、并需要一些硬件来进行验证。
    使用 Gerber、他们将重新执行 PCB 以测试该系统。

    -是否可以再次检查是否可以找到 SN65LVDS822RGZEVM 光绘文件?
    -或者、您能否提供 EVM 板或其他 TI 器件的光绘文件、以便使用 SN65LVDS93B 测试设计?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A.、

    请检查您的电子邮件中的 Gerber 文件。

    此致、

    Melissa