This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:EtherCAT 的 DP83826E 配置

Guru**** 2508205 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190502/dp83826e-dp83826e-configuration-for-ethercat

器件型号:DP83826E

您好!

对于 DP83826E 作为 MII Ethertcat 从站接口的建议 TI 配置模式是什么。 数据表建议、EtherCAT 等工业以太网现场总线应用应使用高级模式。 但是、TI 应用手册 344b 原理图图片似乎与数据表相冲突、因为 PIN1被接地、 在硬件中禁用高级模式。 由于我在 Beckhoff "Approved 二手车" PHY 中未看到它、因此该芯片是否符合 EthecCAT 标准。 我观察到 e2e 表单上的所有用户都在为 EtherCAT 进行配置。

是否有 TI 专家可以澄清这种情况?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    我们建议使用增强模式、因为在遵循 snla344b 自举配置时、它不需要通过 SMI 进行配置。

    图3.1显示了基本模式的示例、其中需要 SMI 来初始化 PHY 以实现 EtherCAT 运行。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用这些自举、因为这些 eCAT 信号与 Sitara 的引导配置引脚共享。 我需要使用 SWI 接口来配置 EtherCAT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    PHY 和 Sitara 可以共享引导自举引脚、但需要交错加电排序、以便两个引导事件不会同时发生。 一旦其中一个器件启动、则建议将其保持在复位状态(悬空该器件的引脚)、直到相反的器件的自举完成。 超过这一点的配置差异可以在软件中处理(PHY_ID 除外)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    我注意到您在不同的线程上询问您的问题、如果我们可以在单个线程上处理您的所有问题、这会很容易。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将增强模式与 SWI 接口结合使用。 唯一使用的自举是 PHY 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 需要通过 SMI 初始化它。