This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS95:NC 引脚

Guru**** 2812275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190421/sn65lvds95-nc-pin

器件型号:SN65LVDS95

团队、

客户希望将 SN65LVDS95DGGR 添加 到 AVL 中、他们目前使用的器件对引脚14施加3.3V 电压、我们将其标记为 NC。  是否允许将引脚14连接到3.3V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我建议您务必遵守数据表并在引脚14上执行 NC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您能不能检查 设计文件以查看该 NC 引脚是否已连接、如果该引脚连接到 NC 引脚14引脚会发生什么情况> 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    通过电子邮件更新。 关闭此主题。 引脚14在内部是 NC、因此可以连接到3.3V 以实现引脚对引脚兼容性。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!