This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:图13正确吗?

Guru**** 2815555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189284/trs3122e-is-figure-13-correct

器件型号:TRS3122E

您好!

图13显示了 DOUT2 (PCB1)连接到 DOUT2 (PCB2)、其余信号也连接到 DOUT2 (PCB2)。 将两个输出连接在一起不是一个错误吗?

此致、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-232的9针连接器可能是 DE-9,它 有交叉电缆(无调制解调器电缆)。 但引脚编号错误、第九个引脚标记为"8"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    是的、它看起来就像图像上的错误-它是 DSUB-9 (DE-9)连接器、这是具有2Tx/2RX 信号的 RS-232应用的标准配置。 DOUTx 通常应与 RINx 连接。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 Richard Martin 在5年前报告过这个问题、但数据表尚未更新。

    -Scott