This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:EtherCAT 原理图审阅

Guru**** 2832005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187281/dp83826e-ethercat-schematic-review

器件型号:DP83826E

您好-  

我们已经设计并正在使用 XMC4800 EtherCAT 从站测试 DP83826。 我们遇到了一些问题、例如误解自协商自举电阻器以及 XMC 参考板和代码使用活动 LED 的方式。 我们已经解决了这两个问题,目前仍有一些问题。  我们的软件工程师已将寄存器打印出来、它们看起来是正确的。

我们有链路和活动、但 EtherCAT 控制器无法通过 Init。

我们认为我们已经将当前问题简化为 XMC 和 PHY 之间的 RX TX 线。

我正在寻找 TI 的人员来查看我们的设计原理图以及可能的布局。  

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我随附了 DP83826的原理图审阅检查清单、请仔细检查并填写详细信息、然后与我共享 Excel 工作表。 我可以查看您的问题并提供反馈。

    谢谢、
    Rahul

    e2e.ti.com/.../0121.DP83826_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4571.DP83826_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    请参阅已完成的检查清单。

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的及时响应。

    我目前已经被其他几个客户问题淹没、我将在下周审查您的检查清单并更新您。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我查看了您的意见、您提到您遵循了所有建议。

    [引用 userid="532016" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187281/dp83826e-ethercat-schematic-review "]我们认为我们已将当前问题简化为 XMC 和 PHY 之间的 RX TX 线路。

    您可以分享您对此问题的反馈吗?

    我们还提供了有关将 DP83826用于 EtherCAT 应用的应用手册、请查看:
    https://www.ti.com/lit/an/snla344b/snla344b.pdf?ts=1674254940081&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    [引用 userid="532016" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187281/dp83826e-ethercat-schematic-review "]我们同时拥有链接和活动,但 EtherCAT 控制器无法通过 Init。

    如果有链路和活动、则 PHY 能够正确传递数据。

    您还可以执行不同的回送测试,以验证 PHY<->RJ-45和 MAC<->PHY 连接是否正常。

    如果您使用 TwinCAT 并扫描能够找到器件的器件、我认为必须在 ESC 中配置状态。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    您使用的是基本模式还是增强模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="295281" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187281/dp83826e-ethercat-schematic-review/4486174 #4486174"]

    您好、Adrian、

    您使用的是基本模式还是增强模式。

    谢谢

    [/报价]

    您好 Jagbir、

    我注意到您在不同的线程上询问您的问题、如果我们可以在单个线程上处理您的所有问题、这会很容易。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我没有得到令人满意的答案,所以我在另一个论坛上提出了问题。

    谢谢、

    Jagbir