This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:提供 PoDL 评估板

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190351/dp83td510e-evm-podl-evaluation-board-availability

器件型号:DP83TD510E-EVM

尊敬的 TI E2E 代表:

几乎每次出现 PoDL 主题时都会提到 snvaa25.pdf 和 snla395.pdf 文档。 这两个文档都包含 PoDL 每个部分(PSE、PD、保护电路等)的原理图部件。 尽管这些原理图有时不包含组件的确切类型和/或值、但对于我们中的一些人来说、这些可能是评估板中正在开发或可能可用的部件。

是否有计划在不久的将来提供适用于 SPE 的此类 PoDL 评估板? 或者是否已有此类板?

提前感谢您、

 Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TI.com 上没有这些电路板。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有计划提供它? 或通过任何方式与 TI 合作? 我们可以说它将在2023年推出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它目前正在设计中、但生产时间表未知。