This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:DP83848具有哪类输出驱动器?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190740/dp83848c-what-class-of-output-drivers-does-dp83848-have

器件型号:DP83848C

当选择具有内置磁性元件的 RJ45插孔以与 DP83848配合使用时、我注意到这些器件有两类通用类型。

一个类别在文献中被称为"电流驱动输出"、另一个称为"电压驱动输出"。  这些描述是指 IC 上的输出晶体管(对于 ME 为=DP83848)在 RJ45插孔之前驱动输出变压器的模式。

RJ45的电压驱动类具有与输出变压器的中心抽头串联的内置75欧姆电阻器。  RJ45的电流驱动等级使变压器 CT 直接输出、无需串联75 Ω 电阻器。

DP83848数据表中显示的磁性元件类型是称为电流驱动输出的型号。  DP83848数据表的原理图中未显示75欧姆电阻器。

然而、在 RJ45市场中、目前驱动的插孔磁性元件非常罕见。  如今更常见的磁性元件类型是电压模式、中心抽头中有75欧姆电阻器。

电压模式 RJ45磁性元件能否与 DP83848成功配合使用?

如何找到显示常见 RJ45插孔与 DP83848成功互连的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DP83848数据表列出了兼容的 RJ45器件时、它提到了与 Pulse Engineering、Inc.相关的器件型号。仅磁性封装变压器模块。  脉冲工程师早已被大型亚洲大企业所吸收、如今与 Jack 集成的磁性元件已成为采购标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以忽略这些帖子、因为我通过进一步研究解决了这个问题。  我提到的75欧姆电阻器不在面向 DP83848的变压器侧的 CT 引脚中。  它在相反的一侧。

    经过进一步思考、我描述的两类 RJ45磁性元件(电流与电压)可能与驱动 IC 具有漏极开路输出还是推挽输出有关。  CT 引脚连接至+3V 的型号适用于漏极开路 IC。  CT 连接到电容器的型号适用于具有推挽输出的 IC。

    再次感谢您参加本论坛。

    Jim Olson

    美国印第安纳波利斯