This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:原理图和布局回顾

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191002/sn75dphy440ss-schematic-and-layout-review

器件型号:SN75DPHY440SS

你(们)好  

我的客户要求我们 帮助查看原理图和布局、我通过邮件发送文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于原理图、请确保 VDD 和 VREG_OUT 仅连接到100nF 下拉电容器。 您无需将其连接到外部1.2V。

    在布局上、他们是否要将 DPHY440移至更靠近 RX 的位置、而不是将其置于中间位置? 作为 aa 重定时器的 DPHY440可在其输入端提供偏斜补偿。 采用电流设计时、它将无法为其输出端的~3.5英寸走线提供偏斜补偿。

    谢谢

    David