This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:TX 支持详细信息

Guru**** 2916570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190939/sn65dp159-tx-support-details

器件型号:SN65DP159

各位专家:

 我们在设计中使用的是 SN65DP159RSBT、我们想知道 Tx/输出支持、

RX 被提到高达16.5dB,但没有找到 TX 值。

根据数据表,我们提到了“将信号对的总布线长度保持在最小值”,但我们不确定最小值,根据我们的设计,由于我们的设计环境,它的布线长度大约为7英寸。 它是否正常

请告诉我们 SN65DP159RSBT 与 HDMI 连接器之间的损耗要求。

此致

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    均衡仅在 DP159的 RX 侧进行、因此仅在 RX 侧提及它。 TX 侧可以使用预加重或去加重来补偿通道损耗。 去加重功能可设置为-2dB。

    当您说:  

    [引用 userid="381201" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190939/sn65dp159-tx-support-details ]根据我们的设计,由于我们的设计环境,它的走线长度大约为7英寸。 它是否正常[/报价]

    您是指 DP159的 TX 还是 RX?

    对于系统设计的可接受长度、DP159的每一侧都有许多考虑因素。 例如、对于 GPU 到 DP159侧、发送器的驱动强度、从发送器输出到 DP159输入的迹线损耗以及均衡。 对于 DP159至 HDMI 连接器侧、您需要考虑该布线的预加重或去加重以及总损耗。

    谢谢、

    扎赫