This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:查看交换 p n 的原理图

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192068/tmuxhs4212-review-of-schematic-with-swapped-p-n

器件型号:TMUXHS4212

您好、请查看以下原理图、并提出是否存在问题的建议。

1) 1)在 J8类型连接器 C 中、引脚 A2连接到 C0n。 (根据连接器数据表 A2为 p)

2)与连接 到 C1p 的 B10 (IS n)相同

3) 3)在我们的设计中、引脚1 10未连接。 有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是针对 USB3吗? USB3允许极性交换。

    对于引脚1/10、需要 PU 到 Vcc、否则可能进入测试模式

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    RX1在"B"侧(在 J8 C 型连接器上)时、TX1是否正确位于"A"侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确答案、TX1/RX1应该一起