This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410EVM:DS560MB410不支持 SigCon Architect 3.0

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410EVM, DS160PR410, DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191261/ds560mb410evm-sigcon-architect-3-0-not-supported-for-ds560mb410

器件型号:DS560MB410EVM
主题中讨论的其他器件: DS160PR410DS560MB410

我已安装 SigCon Architect 3.0以与 DS560MB410EVM 评估板配合使用。 但是、唯一可用的器件是 DS160PR410。

我在网站上查找 了 SigCon Architect 的下载、但找不到 DS560MB410的配置文件或更新程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    请向我发送一份朋友请求以及以下信息:

    1)。 电子邮件地址。 请先在 TI.com 上注册。

    2)。 客户名称和应用程序。 非常希望能有一个方框图。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    您是否能够在我的问题上取得任何进展?

    此致

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    您是否能够在我的问题上取得任何进展?

    此致

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    很抱歉耽误你的时间。 我没有看到您的公司电子邮件地址和应用程序说明中包含此朋友请求。 请确保您已在 TI.com 上注册。 我们应该能够快速提供这一信息。

    此致、Nasser