This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDIO/ MIPI CSI 到 USB 2.0转换器桥接器

Guru**** 2589015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192399/sdio-mipi-csi-to-usb-2-0-converter-bridge

大家好、

我们将研究是否具有以下两类桥式相关产品。 如果是、请帮助推荐。 谢谢~

1) 1) SDIO 连接到 USB 2.0/3.0桥接 IC?

2) 2) MIPI CSI 到 USB 2.0/3.0桥接 IC?  

此致  

陈伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡

    遗憾的是、我们的产品系列中没有这些解决方案。

    谢谢

    David