This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:您是否制作500MHz LVCMOS 转 LVDS 转换器或缓冲器或转换器?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV017A, SN65LVDS1, DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192308/sn65lvds4-do-you-make-a-500mhz-lvcmos-to-lvds-translator-or-buffer-or-converter

器件型号:SN65LVDS4
主题中讨论的其他器件:DS90LV017ASN65LVDS1DS10BR150

您是否制作500MHz LVCMOS 转 LVDS 转换器或缓冲器或转换器?

我发现的所有这些在大约250MHz 时似乎都是最重要的。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指500MHz 还是500Mbps?

    DS90LV017A 或 SN65LVDS1等驱动器支持600Mbps。

    如果您需要500MHz = 1000Mbps、则可以使用 DS10BR150等中继器、并将单端输入信号连接到 IN+、将 VCC/2连接到 IN−、将其转换为差分信号。 (在如此高的频率下、您可能需要正确终止迹线。)