This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:电源已断开。 后级是否具有信号

Guru**** 2904590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191887/sn65dphy440ss-the-power-supply-is-disconnected-whether-the-rear-stage-has-a-signal

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

当芯片电源断开时、最后一级的信号是否可以断开? 该芯片在电源断开后不能有信号输出、在电源正常时不能有信号输出?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 DPHY440关闭时、它不会将任何信号从其输出端驱动出去。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的,非常感谢!