This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:使用 TSER953进行反向通道频率选择

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190741/tdes960-back-channel-frequency-select-with-tser953

器件型号:TDES960
主题中讨论的其他器件:TSER953

您好!

我们有一个带有 TDES960和 TSER953的 MIPI 摄像头系统。 我们无法实现50MHz 的反向通道频率。

我们用于 TDES960的 REFCLK 为25MHz。

TDES960上的 MODE 引脚绑定用于 CSI-2同步模式。 (VMODE = 0.995V)。
我们已通过读取 BCC_CONFIG[0x58]= 0x1E (反向通道启用= 1、反向通道 CRC 启用= 1、反向通道频率选择= 50Mbps)验证了模式自举

在此配置中、我们无法在 TDES960和 TSER953之间建立链路。
如果我们将反向通道频率选择更改为10Mbps (BCC_CONFIG=0x1A)、则可以建立链路。

串行器寄存器 MODE_SEL[0x03]= 0x48、表示从引脚搭接中选择了 CSI-2同步模式。

如果我们监控 FREQ_CNT_HIGH、串行器断电时、它在启动时读取0x00。
当串行器加电且 LOCK_STS = 1时、FREQ_CNT_HIGH 变为0x14。 这表示 FREQ_CNT_HIGH 0x14 = 20MHz。

假设是40位帧,则20MHz*40位=800Mbps。 这很奇怪、因为我们已将 CSI-2速度设置为400Mbps。

如果我们在串行器测试模式寄存器和图像传感器之间切换、FREQ_CNT_HIGH 的值不会改变。

有关如何调试此功能并使反向通道链路以正确的速度运行的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 James:

    是否有可能 获得 TES960和 TDES953的寄存器转储?  请确保将寄存器0x4C 设置为 TDES960上的正确端口。

    此外、您能否提供原理图? 您可以在此系统上通过私人消息将其发送给我。   

    您是否在加电期间配置任何内容? 还是设置?

    您如何更改 BC 速度?

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    我已通过 PM 发送原理图和初始化序列。

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    感谢您提供信息。 我将在2天内进行审核并提供反馈。  

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我刚刚在您的 EVM 原理图中尝试了自举模式、一切看起来都是连接的。 您可以看到以下图像中使用的模式。  

    我们先尝试获取链接、然后再启动您的系统。 您是否可以通过任何方法直接为 TDES 和 TSER 加电、而无需任何启动序列? 然后、我们可以查看状态寄存器(0x4D)并检查您是否可以从 TDES 远程读取 TSER 寄存器。  

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    您将哪个 EVM 用于 TSER953和 TDES 960?

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我对这些器件使用了自动版本 EVM。  

    DS90UB960-Q1评估模块(修订版 B)

    DS90UB95x-Q1串行器评估模块(修订版 C)

    格伦