This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:连接和终止问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192110/hd3ss3212-connection-and-termination-question

器件型号:HD3SS3212

您好!

有关 HD3SS3212和 DS90UB960之间正确连接的问题、您能提供帮助吗?

我们通过  HD3器件将2个 DS90UB953连接到 DS90UB960端口。

  • HD3SS3212能否同时支持单端和差分信令?
  • 我们是否需要添加端接电阻器?  如果是、在哪里?  (下面复制的连接图像)
  • 端接电阻器和电容器的正确方法是什么?

我们的设计以本应用手册为基础、但它的细节不够详细。

 e2e.ti.com/.../snla416_5F00_multiplexing.pdf

非常感谢你的帮助。  Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、HD3SS3312 支持单端和差分  

    您可以使用0至1V 之间的50欧姆偏置 RIN+/RIN-、DOUT-可以悬空。