This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:如果不使用 JTAG 和其他接口终端

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191492/dp83867is-jtag-and-other-interface-termination-if-not-used

器件型号:DP83867IS

大家好、

1) JTAG

考虑到嘈杂环境中的最佳性能、未使用的 JTAG 的正确端接是什么?

根据 DS JTAG_CLK、JTAG_TMS、JTAG_TDI 有内部 PU (假设为9k)是这样吗? 为了获得更好的性能、您建议外部上拉具有什么价值?

JTAG_TDO 输出没有 nay PU 或 PD、建议的端接正确端接值是多少?

2) XO 引脚

当使用振荡器而不是晶体时、XO 引脚的正确端接是什么?

3) 3)未使用的 LED 引脚

如果未使用且未连接自举电阻器、则未使用的 LED 引脚的正确端接是什么?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D:

    1. 对于输入引脚、几千欧 pu 就足够了(4.7千 欧)。 输出引脚通常保持悬空、以避免不必要的电流消耗。   
    2. XO"如果使用时钟振荡器、则必须保持悬空"、如数据表中所述。
    3. 4.7k Ω 接地正常。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    未使用的 LED 引脚是否也应配置为输入? 这是否可以通过寄存器实现?

    BR、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D:

    我的错误。 默认情况下、LED 引脚为输出引脚、 因此请将其保持悬空。

    谢谢、

    David