请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1042HV-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN1051
CAN 团队、
我有一位汽车客户询问 TCAN1051HDRQ1和 TCAN1042HVDRQ1是否满足以下标准。 可以告诉我吗?
SAE J2284-4、ISO 11898-2和 SAE J1939-17。
作为参考、我之前在这里询问过该客户的 J1939-22。
谢谢、
Darren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CAN 团队、
我有一位汽车客户询问 TCAN1051HDRQ1和 TCAN1042HVDRQ1是否满足以下标准。 可以告诉我吗?
SAE J2284-4、ISO 11898-2和 SAE J1939-17。
作为参考、我之前在这里询问过该客户的 J1939-22。
谢谢、
Darren
您好 Darren、
我们所有的5V CAN 收发器均符合 ISO 11898-2 CAN 物理层标准。 这包括所有 TCAN1042和 TCAN1051器件、以及更新的 TCAN1044A 和 TCAN1057A 等效器件。 这些较新的器件是较旧器件的直接替代产品、并且具有更高的供电能力。 我们建议将所有新设计转移到该系列 CAN 收发器。
此处的 SAE 标准主要侧重于系统级功能、并不是唯一依赖于收发器。 我并不是直接熟悉这些标准、但从说明中可以看出、唯一的收发器特定要求似乎是支持2Mbps CAN FD 的能力、这也是 CAN FD 的 ISO 标准中指定的。
请告诉我这是否不清楚、如果您还有其他问题。
此致、
Eric Schott