This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:常见电压问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192094/tmuxhs4412-common-voltage-problem

器件型号:TMUXHS4412

大家好、

我的客户在 其设计中使用 TMUXHS4412。 它们使用该器件来选择时钟源(@100M)。为多路复用器提供的电源电压为3.3V。

但它们会遇到输入通道中共模电压的问题。

首先、它们设置100M 时钟信号、0V 共模电压作为4412 DB 引脚的输入。

当分流 TMUXHS4412 (拉高 PD 引脚)并在电容器上使用示波器进行测试时、共模电压为11mV。

但是、当启用 TMUXHS4412 (下拉 PD 引脚)时、波形显示类似步进的失真、并且共模电压上升至94mV。

我想知道这是否与数据线偏置有关? kΩ 需要使用10k Ω 电阻器更强烈地将数据通道偏置到0V 的 CMV 吗?

请帮帮我。

下面是它们的原理图和测试数据:

原理图:

测试数据:

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian:

      您可以尝试以下测试吗?

    1:如果您降低信号振幅、输出会变得更好?

    2:移除 PD 上的电容。

    3;取下 时钟通道上的盖子。

    此致

    Brian