This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:完整数据表请求

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190946/ds160pt801-full-datasheet-request

器件型号:DS160PT801

您好!

客户需要完整的数据表。

产品页面上的请求被阻止。

请分享链接以申请获取数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我发送朋友请求以及客户电子邮件和应用程序。 请确保您先在 TI.com 上注册。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的客户现在可以访问这些文档。 如果有问题、请告诉我。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    已确认客户已收到数据表。

    客户需要其他 DS160PT801 EEPROM 编程指南。 请向客户提供此文档吗?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    DS160PT801 Secured 文件夹具有 EEPROM 编程指南。 此外、客户还可以使用 DS160PT801 GUI 创建 EEPROM 文件。 请您的客户访问 DS160PT801安全文件夹以获取设计支持配套资料。

    此致、Nasser