This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV520:使用三个2:1多路复用器将4通道 CSI 从四个输入级联到一个输出。

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191596/ts3dv520-cascading-4-channel-csi-from-four-inputs-to-one-output-using-three-2-1-multiplexers

器件型号:TS3DV520
主题中讨论的其他器件:TS3DV642

您好!

我正在设计一个需要各种吞吐量信号的测试板、但我要努力的测试板是 MIPI CSI。 我有四个摄像头需要测试、但只有足够的硬件才能有一个输入。 我当前的想法是使用多路复用器、似乎只有2:1多路复用器可用于10多个通道。 因为我需要测试四个不同的4通道 CSI 信号、所以我想在级联配置中使用三个2:1多路复用器。 如果这是不可行的,或有更好的方法,我都是耳朵。

这是我认为它可以如何工作的基本方框图。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问此 e2e 链接 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115970/ts3dv520-ts3dv520。 您可以使用 TS3DV642来完成此操作。 每个 TS3DV642都增加了一定数量的插入损耗。 根据数据速率的不同、我会在 TS3DV642输出上添加一个重定时器、例如 DPHY440、以提供信号补偿。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、那么在级联中的最后一个多路复用器的输出中添加重定时器将是有益的吗? 我是否需要在这种电路中添加其他东西来确保稳定性? 我计划添加 ESD 二极管、否则只会传递到这些 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在级联中的最后一个多路复用器的输出中添加重定时器将是有益的->正确。  

    每个多路复用器都会增加一定数量的插入损耗、因此根据数据速率、我们希望确保重定时器之前的总插入损耗(布线、过孔、连接器、多路复用器等)保持在重定时器 EQ 补偿功能范围内。 对于 DPHY440、1.5Gbps 时的最大 EQ 补偿为5dB。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!