This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:询问参考时钟信号

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191326/sn65dsi86-ask-about-refclock-signal

器件型号:SN65DSI86

我能否为 IC  SN65DSI86的引脚 REF 时钟(A7)提供 XTALOUT 27MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试连接到 XtalOUT 的器件有多少个? 如果您尝试将 XtalOUT 连接到多个器件、则需要使用时钟分离器。

    您如何驱动振荡器?  

    SN65DSI86通过外部基准时钟支持12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz 和38.4MHz 频率。  

    A7是连接 REFCLK 的正确引脚。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我只使用一个器件来显示频率为27MHz 的 LCD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、我看到数据表提到了使用正常时钟而不是 REFCLK 的条件。 那么、条件是什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loi、

    您如何驱动振荡器? 使用 DSI HS CLK 有多种适当条件。  

    当 DACP / N 馈入 DisplayPort PLL 时、A7引脚必须连接到 GND。  

    请参阅数据表的第8.3.3.1节 GPIO REFCLK 和 DSIA 时钟选择、了解如何选择 DSI HS CLK。  

    此外、DSI86寄存器必须配置正确。 以下是一个电子表格、可帮助您对 DSI86的寄存器进行编程: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers

    谢谢、

    扎赫