This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:搭接是否必需、我们是否可以省略所有搭接电阻器?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191413/dp83867is-are-straps-mandatory-can-we-omit-all-strap-resistors

器件型号:DP83867IS

大家好、

我们正在 DP83867IS 中进行设计、并有关于搭接的一些问题。

我们不想使用任何签带。

我们在 RGMII 中使用它、在1Gbps 速度下自动协商。

1) 1)是否可以使用 PHY_addres = 0x0并且不在 RX_D0和 RX_D2上使用任何自举电阻器?

PHY_ADD0=0、 PHY_ADD1=0、 PHY_ADD2=0、 PHY_ADD3=0

2) 2)我们是否必须将 RX_CTRL 引脚绑带到 MODE3、或者在复位后是否可以通过 MDIO 接口执行此操作?

3) GPIO_0、GPIO_1、LED_2、LED_1  

-> 我们可以 通过寄存器更改 RGMII 时钟偏差 TX 和 RX、还是只能通过搭接更改?

->ANEG_SEL =0默认情况下、我们可以通告 10/100/1000的能力  

4) LED_0自举、因为我们在 RGMII 模式下工作、而 RGMII 模式是默认模式、所以我们不必使用 LED-0自举、对吗?

并且可以通过寄存器更改镜像启用?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以省略所有自举、因为这些设置均可通过寄存器写入来实现。

    1. 使用 PHY 地址0
    2. 请参阅以下注意事项:
    3. 可以在寄存器 0x0032和 0x0086中更改 RGMII 时钟偏差
    4. RGMII 模式为默认模式、可在寄存器0x0031中更改镜像模式

    谢谢、

    David