This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:入门

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191278/dp83tc811evm-getting-started

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

我的目标是使用此评估板通过以太网确定 PHY 信号强度

1.连接 ESP32  

2. 通过以太网将 DP83TC811EVM 连接到另一个板

3.连接 ESP32,通过 串行方式从 DP83TC811EVM 读取一些值,以确定 PHY 信号强度

我查看了您的用户指南、并对如何开始使用感到困惑。 以下是我有的一些问题:

1.如何连接 ESP32?

2.盒子里没有电源, 我如何给它加电?

3.一旦通电,是否需要进行其他设置?

4.我在主页- DP83TC811EVM-CDC-Driver Software -是否需要将其加载到电路板上? 如果是、如何操作?

5.用户指南提到了固件,不确定从何处获取/如何加载固件?

6.是否有适合初学者的导游,如何开始?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请告诉我们、直到 EOD 对此做出响应。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DP83TC811EVM 是一款媒体转换器 EVM、无需外部 MAC 接口连接。 此 EVM 不能连接到 MAC 进行数据传输。  是否打算连接 ESP32以仅操作 MDC/MDIO 接口?

    另外、请告诉我本次评估的目的。 您是否正在评估要在新设计中使用的 DP83TC811 PHY? 如果是、我们建议使用较新版本的 PHY DP83TC812/813/814、我们为其提供了 EVM。

    谢谢、

    David