This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09:TPD1E10B09具有幻象电源和 ESD 保护功能的麦克风输入的建议原理图是什么?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140, TPD1E10B09, TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190709/tpd1e10b09-what-s-the-recommended-schematic-for-a-microphone-input-with-phantom-power-and-esd-protection-with-tpd1e10b09

器件型号:TPD1E10B09
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6140TPD1E10B06

您好!  

我有兴趣创建一个用于输入 TLV320ADC6140 ADC 的电路。 我希望使它尽可能强大。 像 这样将 ESD 保护放置在耦合电容器后面是否合适?  TPD1E10B09是否会为 IC 提供 ESD 保护?

我在 https://www.ti.com/lit/an/sboa320a/sboa320a.pdf 文档中找到了该原理图 、然后添加 了 TPD1E10B9.对吗?  R2是必需的吗?

感谢你的帮助。  

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay。

    选择 ESD 二极管时、必须确保选择至少是您所保护线路上的最大电压的工作电压(Vrwm)。 您能否确认输入线上的最大电压?

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的问题、器件是 tov320adc6140、它内置了一些 ESD 保护、这一点很好。 是这样吗?

    这是一个3.3V 器件、如果您的问题得到了解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的问题、器件是 tov320adc6140、它内置了一些 ESD 保护、这一点很好。 是这样吗?

    第7.2节 ESD 额定值

    这是一个3.3V 器件、如果您的问题得到了解答?

    对于具有幻象电源的麦克风输入、您是否建议仅遵循 TLV320ADC6140EVM 模块的原理图? 对于大多数基本音频应用而言、ESD 保护是否会过大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    HBM 和 CDM 额定值为 IC 级 ESD 额定值、根据 IEC 61000-4-2标准、我们的 ESD 二极管可提供高达30kV 的系统级保护。  

    IEC 61000-4-2标准围绕较高能量脉冲建模:  

    我始终建议在拔下的暴露连接器附近添加 ESD 保护、 在这种情况下、我建议使用 TPD1E10B06。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sebastian、

    直流耦合电容器之前或之后放置(接地)。 我们的产品在输入端具有幻象供电。  

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、  

    我知道您无法提供每位客户规格的具体细节、但我想知道以下原理图对于包括 EMI 和 TLV320ADC6140射频滤波在内的输入级是否有意义?

    铁氧体磁珠可移除一些射频、然后是 R101处的接地路径、耦合电容器、最后 是 IC 输入之前用于 ESD 保护的 TPD1E10B06。 你怎么看?

    我将坚持这样一个事实、即根据本文档(https://www.ti.com/lit/an/sbaa377a/sbaa377a.pdf?ts=1675179442664&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320ADC6140)、我们不需要抗混叠滤波器

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488009" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190709/tpd1e10b09-what-s-the-recommended-schematic-for-a-microphone-input-with-phantom-power-and-esd-protection-with-tpd1e10b09/4489127 #4489127"]

    我始终建议在拔下的暴露连接器附近添加 ESD 保护、 在这种情况下、我建议使用 TPD1E10B06。  

    [/报价]

    PS -您推荐的器件是5.5V 器件。 这是否仍然有意义、因为我要为 TLV320提供3.3V 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您是否将 ADC 的输入端直接连接到48V 电源?  

    如果线路 电压为3.6V、则5.5V 器件工作正常。  您可以使用3.6V 版本 的 TPD1E1B04。  

    ESD 二极管最有效的位置是靠近 ESD 源、在大多数情况下是连接器。 如果您想将铁氧体磁珠用于 EMI 保护、也可以这么说。  我建议将 ESD 二极管放在耦合电容器之前、使其尽可能靠近连接器。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sebastian 的评论、这非常有帮助。  

    48V 幻象供电通过一个6.8k 电阻器连接到线路、连接到连接器之前的输入。 因此、我的问题是、ESD 器件接受48V 电压并考虑到 ESD 事件。 因此、我的假设是、我必须在去耦电容器之后放置 ESD 保护、否则幻象电源将消除 ESD 保护、并在开启时将48V 电压发送到接地端。

    此振铃是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、在这种情况下、您应该将 ESD 二极管放置在耦合电容器之后。 ESD 冲击是交流事件、因此它们将通过耦合电容器、但二极管不会受到  耦合电容器之后的48V 电压的影响。 确保为电容器选择适当的额定电压。  

    此致、

    Sebastian