This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:通过集线器连接时、3Dconnection SpaceMouse 间歇性响应

Guru**** 2554000 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189863/tusb2036-3dconnexion-spacemouse-intermittent-respons-when-connected-through-hub

器件型号:TUSB2036

当3D 连接 SpaceMouse 直接连接到计算机时、在旋转屏幕上的3D 对象时、"重新制造"是正常的、没有任何提示。 通过 TUSB2036连接 SpaceMouse 时、物体会缓慢旋转并再次发出。

集线器枚举不会出现任何问题或错误。 SpaceMouse 直接连接到计算机时、它会作为低速设备连接、也会通过集线器连接。 因此带宽不是问题。

我在没有器件连接到 TUSB2036的其他端口的情况下进行了测试。

还有人看到 SpaceMouse 或其他连接到集线器的 HID 的这种行为吗?

计算机上的操作系统是 Windows 10

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否在 USBtree viewer 上正确显示为低速?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    是的、请参阅附带的文件:一个是 SpaceMouse 直接连接到计算机、另一个是通过集线器连接。

    我忘记说:如果我将其他设备(键盘控制器、轨迹球)连接到集线器,它们都正常工作。  

    对我来说、这似乎是 Windows 驱动程序问题、但我不知道集线器是否可能影响驱动程序的工作

    e2e.ti.com/.../direct-connected.txte2e.ti.com/.../via-hub.txt

    已批准所有反馈、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼:

      您是否使用了 TI EVM 或您自己的电路板? 您是否实现 了电源开关和电流保护? 想知道3D SpaceMouse 是否消耗大量电流。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我正在使用自己的板。 它由总线供电(\BUSPWR LOW);3个端口都有自己的电源开关(TPS252DBV)并且\OCPROT 被接至低电平。

    3D SpaceMouse 仅消耗35mA 电流、因此这不是问题。 我还使用连接到 SpaceMouse 的外部电源进行了测试、结果相同。

    我使用48MHz 振荡器。 时钟上的抖动是多少? 或者枚举是否已经失败?

    此致、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼:

       您能否发送原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8507.USB_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将在今天晚些时候发送反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常、D 鼠标是否连接到 Dn2或 Dn3?

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    是的、3DSpaceMouse 连接到 Dn2或 Dn3、没关系。 在另一个端口上、轨迹球通常已连接 、键盘控制器通常固定为 DN1。

    集线器是否可能对驾驶员的工作方式产生影响? 奇怪的是、TUSB4041没有影响。

    此致、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼:”

       TUSB2036是基于旧的 USB phy 开发的,我们确实收到报告,它不适用于某些新设备。 TUSB4041是基于新的 USB phy 开发的、这就是它们之间的区别。

    寄存器

    Brian