This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:增益特性和 S 参数数据

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191375/ds125br820-gain-characteristics-and-s-parameter-data

器件型号:DS125BR820

大家好、团队、

下面我对 DS125BR820有疑问。

数据表中没有显示频率特性的图、也不知道大于10Gbps 的增益。 下面是 DS125BR820的数据吗?

  1. 增益特性图
  2. 每个增益设置的 S 参数数据

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    数据表中的该表给出了某些频率下的 EQ 升压值。 请注意、5GHz 的奈奎斯特频率对应于10Gbps 的数据速率。

    此外、我还可以向您发送 DS125BR820的 IBIS 模型、该模型可用于获取增益特性和 s 参数图。 我就此向您发送了一封电子邮件。

    最棒的

    卢卡斯