This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB522P:与 TUSB1002A 协同布局

Guru**** 2681745 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191703/faq-tusb522p-co-layout-with-tusb1002a

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件: TUSB1002A

TUSB522P 和 TUSB1002A 能否协同布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1002A

    TUSB522P

    引脚#

    引脚名称

    建议

    引脚#

    引脚名称

    建议

    电源引脚

    1、13

    VCC

    一个4.7 μ F 和一个0.1 μ F 电 μF μF 接地

    1、13

    VCC

    一个4.7μF μ F 和两个0.1μF μ F 电容器连接到 GND。

    6、10、18、21、焊盘

    GND

    GND

    6、10、18、21、焊盘

    GND

    GND

    配置引脚

    5.

    英文

    100nF 接地或 NC

    5.

    EN_RXD

    4.7K 至 VCC

    7.

    模式

    常闭

    7.

    常闭

    常闭

    2.

    CH1_EQ1

    1K 上拉/下拉

    2.

    EQ1

    47k 上拉/下拉

    3.

    CH1_EQ2

    1K 上拉/下拉

    3.

    DE2

    47k 上拉/下拉

    16.

    CH2_EQ1

    1K 上拉/下拉

    16.

    DE1

    47k 上拉/下拉

    17.

    CH2_EQ2

    1K 上拉/下拉

    17.

    EQ2

    47k 上拉/下拉

    4.

    CFG1

    1K 上拉/下拉

    4.

    OS2

    47k 上拉/下拉

    15.

    CFG2

    1K 上拉/下拉

    15.

    OS1

    47k 上拉/下拉

    14.

    DCBOOST#

    如果不使用此功能、则为 NC

    14.

    RSV

    常闭

    USB 数据线

    9.

    RX1P

    当 μF 到 AP 时、0.1或0.22 μ F 交流耦合电容器

     

    否则(连接器)

    建议值为330nF、390nF 或470nF +/-10%。

     

    USB3规范支持极性交换

    9.

    RX1P

    当 μF 到 AP 时、0.1或0.22 μ F 交流耦合电容器

     

    否则(连接器)

    建议值为330nF、390nF 或470nF +/-10%。

     

    USB3规范支持极性交换

    8.

    RX1N

    8.

    RX1N

    19.

    RX2P

    19.

    RX2P

    20.

    RX2N

    20.

    RX2N

    22.

    TX1P

    0.1 μ F 或0.22uF μF 耦合电容器

     

    USB3规范支持极性交换

    22.

    TX1P

    0.1 μ F 或0.22uF μF 耦合电容器

     

    USB3规范支持极性交换

    23

    TX1N

    23

    TX1N

    12.

    TX2P

    12.

    TX2P

    11.

    TX2N

    11.

    TX2N

    其他 引脚

    24

    RSVD1

    常闭

    24

    常闭

    常闭